Wenn der TI‑84 Plus CE-T einen Fehler erkennt, gibt er eine Fehlermeldung mit einer kurzen Beschreibung aus.
|
1:Quit (Abbruch) |
Zeigt den Startbildschirm an |
|
2:Goto (GeheZu) |
Zeigt den vorangegangenen Bildschirm an, in dem sich der Cursor auf oder in der Nähe des Fehlers befindet. |
Hinweis: Wenn im Inhalt einer Y= Funktion ein Syntaxfehler auftritt, während das Programm ausgeführt wird, gelangen Sie mit der Option 2:Goto zum Y= Editor zurück, nicht zum Programm.