Batteriestatus

Das Batteriestatus-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms liefert Informationen zum Ladezustand des Akkus.

Die Batterie-Symbole zeigen an, wie hoch die Restkapazität des Akkus ist bzw. ob der Akku gerade geladen wird.

Der Ladezustand der Batterie beträgt 75% bis 100%.

Der Ladezustand der Batterie beträgt 50% bis 75%.

Der Ladezustand der Batterie beträgt 25% bis 50%.

Der Ladezustand der Batterie beträgt 5% bis 25%.

Die Batterie wird geladen.

Warnung:

Bei leerer Batterie geht der Speicherinhalt im RAM verloren. Bei geringem Ladezustand sollten Sie daher Ihre Variablen sichern oder archivieren.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie das Gerät einschalten: