|
i |
|
|---|---|
|
i Donne le nombre complexe i. |
y V |
|
|
|
|---|---|
|
If condition:commande A:commandes If condition = 0 (faux), ignore commande A. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
If:conditionThen:commandesEnd:commandes Exécute commandes entre Then et End si condition = 1 (vraie). |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
If:conditionThen:commandesElse:commandesEnd:commandes Exécute commandes entre Then et Else si condition = 1 (vraie) ; entre Else et End si condition = 0 (fausse). |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
imag(valeur) Donne la partie imaginaire d’un nombre complexe ou d’une liste de nombres complexes. |
» |
|
|
|
|---|---|
|
IndpntAuto Définit la table de valeurs pour générer automatiquement les valeurs des variables indépendantes. |
† y- |
|
|
|
|---|---|
|
IndpntDemand Définit la table de valeurs pour demander les valeurs des variables indépendantes. |
† y - |
|
|
|
|---|---|
|
Ing Règle le mode d’affichage ingénieur. |
† z |
|
|
|
|---|---|
|
Input Affiche le graphe. |
† ¼ |
|
Input |
|
|---|---|
|
Input [variable] Input ["texte",variable] Invite à fournir la valeur à mémoriser dans variable. |
† ¼ |
|
Input |
|
|---|---|
|
Input [Chnn,variable] Affiche Chnn et place la valeur entrée dans variable. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
GInt(pmt1,pmt2[,valarrondie]) Calcule la somme, arrondie à valarrondie, des intérêts dus entre pmt1 et pmt2 lors du remboursement d’un prêt. |
Œ 1:Fonctions financières |
|
|
|
|---|---|
|
intégrFonct(expression,variable,borninf,bornsup[,tolérance]) Donne l’intégrale de l’expression par rapport à la variable, entre borninf et bornsup, avec la tolérance spécifiée. |
» |
|
|
|
|---|---|
|
invBinom(aire,essai,p) La fonction inverse de la fonction de répartition de la loi binomiale donne le nombre minimum de succès, de sorte que la probabilité cumulée pour ce nombre minimum de succès soit supérieure ou égale à la probabilité cumulée spécifiée (aire). Si des informations supplémentaires sont nécessaires, calculez également la fonction de répartition de la loi binomiale (binomFRép) pour le résultat de la fonction invBinom(, comme illustré ci-dessous pour une analyse complète. |
y = |
|
Détails : Supposez 30 lancers de pièce équilibrée. Quel nombre minimum de « faces » vous devrez observer afin que la probabilité cumulée d’obtenir ce nombre de « faces » soit d’au moins 0,95 ? Le résultat affiché à l’écran indique tout d’abord que le nombre minimum de succès pour obtenir au moins la probabilité cumulée de 0,95 donnée est 19. Ensuite, la probabilité cumulée pour un maximum de 19 est calculée en utilisant binomFRép( et correspond approximativement à 0,9506314271, ce qui respecte la condition de 0,9506314271≥0,95.
|
|
|
Autre méthode : Définissez Y1=binomFRép(30,0.5,X) et utilisez la table de valeurs (en commençant par 0 et en utilisant un incrément de 1) pour trouver à quel moment la probabilité est égale ou immédiatement supérieure à la probabilité donnée. Vous obtenez ainsi un aperçu de toutes les valeurs pour prendre des décisions. Dans cet exemple, utilisez la table de valeurs pour trouver la probabilité immédiatement supérieure à 0,95. On retrouve que le nombre de succès est égal à 19.
|
|
|
|
|
|---|---|
|
invNormale(aire[,µ,σ,zone]) zone [catalogue] : GAUCHE, CENTRE, DROITE Calcule l'inverse de la fonction de répartition de la loi normale de paramètres mu et sigma (m et s) en une valeur donnée (aire). L’argument optionnel « zone » peut être GAUCHE (-∞,-a), CENTRE [-a,a] ou DROITE (a, ∞) avec a un nombre réel. Les arguments GAUCHE, CENTRE et DROITE sont fournis dans le [catalogue]. |
y = |
|
|
|
|---|---|
|
GAUCHE GAUCHE est une valeur de l’argument « zone » de la commande invNormale(, où l’argument optionnel « zone » peut être GAUCHE (-∞,-a), CENTRE [-a,a] ou DROITE (a, ∞) avec a un nombre réel. Voir aussi invNormale(. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
DROITE DROITE est une valeur de l’argument « zone » de la commande invNormale(, où l’argument optionnel « zone » peut être GAUCHE (-∞,-a), CENTRE [-a,a] ou DROITE (a, ∞) avec a un nombre réel. Voir aussi invNormale(. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
CENTRE CENTRE est une valeur de l’argument « zone » de la commande invNormale(, où l’argument optionnel « zone » peut être GAUCHE (-∞,-a), CENTRE [-a,a] ou DROITE (a, ∞) avec a un nombre réel. Voir aussi invNormale(. |
y N |
|
GAUCHE |
DROITE |
CENTRE |
|
|
|
|
|
invT( |
|
|---|---|
|
invT(zone,dl) Calcule l'inverse de la fonction de répartition de la loi student-t de degré de liberté dl en une valeur donnée de l'aire sous la courbe. |
y = |
|
|
|
|---|---|
|
:IS>(variable,valeur) Augmente variable de 1 unité ; ignore commande A si variable > valeur. |
† ¼ |