Les emplacements de la station de charge TI Charging Station CE sont conçus pour accueillir les calculatrices sans leur capot. Les calculatrices ne rentrent pas dans les emplacements avec le capot en place.
L'avant des calculatrices doit faire face à l'avant de la station de charge. Si vous forcez la mise en place d'une TI‑83 Premium CE dans la station d'accueil alors qu'elle n'est pas correctement orientée, vous risquez de l'endommager. En regardant le logo TI de la station de charge, insérez chaque calculatrice dans l'emplacement avec le clavier tourné vers la gauche.
1. | Retirez le capot de la calculatrice. |
2. | Alignez les rainures qui se trouvent sur le côté de la calculatrice sur les guides situés au niveau des emplacements de la station de charge. Veillez à orienter la calculatrice dans la bonne direction. |
3. | Enfoncez délicatement la calculatrice dans son emplacement. Une légère résistance doit être ressentie. Continuez à enfoncer la calculatrice jusqu'à sa mise en place complète. |
Si votre calculatrice est dotée d'un voyant DEL sur le côté, elle est correctement installée lorsque le voyant devient orange pour indiquer qu'elle est en cours de chargement.
Le processus de charge démarre automatiquement lorsqu'une calculatrice graphique est placée dans une fente sur une station de charge alimentée.Vous pouvez charger un ensemble de calculatrices graphiques pendant la nuit.