Menus et fonctions

Pour quitter l'application, sélectionnez [QUITTER] dans le menu principal CONIQUES. À partir de n'importe quel écran CONIQUES, appuyez plusieurs fois sur y 5 pour quitter l'application et revenir à l'écran d'accueil.
Les valeurs que vous spécifiez dans Conic Graphing sont enregistrées dans une variable d'application (AppVar) lorsque vous quittez l'application. La prochaine fois que vous exécuterez l'application, les dernières valeurs saisies s'afficheront.

Menus/Éléments de menu

Description

PARAMETRES CONIQUES (appuyez sur z)

Type

Sélectionnez le mode de la calculatrice.

FONC. : ce mode trace les fonctions où Y est une fonction de X.

PARAM. : ce mode trace les relations où X et Y sont des fonctions de T.

POL. : ce mode trace les fonctions où R est une fonction de 0.

PARAM. FEN. :

Sélectionnez AUTO afin d'automatiser le changement de fenêtre.

Sélectionnez MAN. afin de pouvoir modifier manuellement les paramètres de la fenêtre.

ECHAP

Permet de revenir à l'écran précédent.

Menu principal

Cercle

Un cercle est un ensemble de points dans un plan dont la distance à un point fixe donné de ce plan est constante. Le point fixe correspond au centre du cercle et la distance constante au rayon.

Ellipse

Une ellipse est un ensemble de points dans un plan dont la somme des distances à deux points fixes de ce plan est constante. Les deux points fixes sont les foyers de l'ellipse. La droite passant par les foyers de l'ellipse est l'axe focal de l'ellipse. Le point de l'axe situé au milieu des deux foyers est le centre de l'ellipse. Les points d'intersection de l'axe focal et de l'ellipse sont les sommets de cette dernière.

Hyperbole

Une hyperbole est un ensemble de points dans un plan dont la différence des distances à deux points fixes de ce plan est constante en valeur absolue. Les deux points fixes sont les foyers de l'hyperbole. La droite passant par les foyers de l'hyperbole correspond à l'axe focal de celle-ci. Le point de l'axe situé au milieu des deux foyers est le centre de l'hyperbole. Les points d'intersection de l'axe focal et de l'hyperbole sont les sommets de cette dernière.

Parabole

Une parabole est l'ensemble des points d'un plan, équidistants d'un point et d'une droite fixes donnés dans ce plan. Le point fixe est le foyer de la parabole. La droite fixe est la directrice. Le point d'intersection de l'axe focal et de la parabole est le sommet.

INFOS

Affiche l'écran d'informations, qui indique le numéro de version de l'application.

Quitter

Permet de quitter Conic Graphing.

ECHAP

Sélectionnez ECHAP pour revenir à l'écran précédent.

Menu Cercle

(X-H)2 + (Y-K)2 = R2

En mode FONC., sélectionnez cette équation et spécifiez H, K et R.

AX2 + AY2 + BX + CY+ D = 0

En mode FONC., sélectionnez cette équation et spécifiez A, B, C et D.

X=Rcos(T)+H
Y=Rsin(T)+K

En mode PARAM., sélectionnez cette équation paramétrique et spécifiez H, K et R.

1:R+2Acos(0)

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez A.

2:R=2Asin(0)

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez A.

3:A2=B2+R2-2BRcos(0-b)

Sélectionnez cette équation polaire et spécifiez A, B et b.

[GRAPH]

Permet de représenter graphiquement l'équation.

Affiche le centre et le rayon.

r

Trace le cercle.

Menu Ellipse

1 :

En mode FONC., sélectionnez cette équation et spécifiez A, B, H et K.

2 :

En mode FONC., sélectionnez cette équation et spécifiez A, B, H et K.

 

En mode PARAM., sélectionnez cette équation paramétrique et spécifiez A, B, H et K.

En mode PARAM., sélectionnez cette équation paramétrique et spécifiez A, B, H et K.

 

 

 

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

[GRAPH]

Permet de représenter graphiquement l'équation.

Affiche le centre et les foyers.

r ¤

Trace l'orbite.

Menu Hyperbole

1 :

En mode FONC., sélectionnez cette équation de fonction et spécifiez A, B, H et K.

2 :

En mode FONC., sélectionnez cette équation de fonction et spécifiez A, B, H et K.

En mode PARAM., sélectionnez cette équation paramétrique et spécifiez A, B, H et K.

En mode PARAM., sélectionnez cette équation paramétrique et spécifiez A, B, H et K.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

[GRAPH]

Permet de représenter graphiquement l'équation.

Affiche le centre, les sommets, les foyers et la pente des asymptotes.

r ¤

Trace l'hyperbole.

Menu Parabole

1 : (Y-K)2 = 4P(X-H)

En mode FONC., sélectionnez cette équation de fonction et spécifiez A, B, H et K.

2 : (X-H)2 = 4P(Y-K)

En mode FONC., sélectionnez cette équation de fonction et spécifiez A, B, H et K.

 

 

En mode PARAM., sélectionnez cette équation paramétrique et spécifiez A, H et K.

En mode PARAM., sélectionnez cette équation paramétrique et spécifiez A, H et K.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

En mode POL., sélectionnez cette équation polaire et spécifiez e et p.

[GRAPH]

Permet de représenter graphiquement l'équation.

Affiche le sommet, le foyer et la directrice.

r ¤

Trace la trajectoire.