Pour consulter et sélectionner un élément du CATALOGUE, suivez la procédure ci-dessous.
| 1. | Appuyez sur y N pour afficher le CATALOGUE. |
Le 4 affiché dans la première colonne correspond au curseur de sélection.
| 2. | Appuyez sur †ou } pour faire défiler le contenu du CATALOGUE jusqu'à ce que le curseur de sélection pointe sur l’élément voulu. |
| • | Pour accéder au premier élément commençant par une lettre particulière, appuyez sur cette lettre ; le verrou alphabétique est activé. |
| • | Les éléments qui commencent par un symbole ou un chiffre sont classés par ordre alphabétique en fonction de la première lettre suivant le symbole ou le chiffre. For example, ▶Déc is among the items that begin with the letter D. |
| • | Les fonctions qui s’affichent sous forme de symboles, telles que +, L1, < et $(, apparaissent à la suite du dernier élément commençant par un Z. Pour accéder au premier symbole, !, appuyez sur [q]. |
| 3. | Appuyez sur Í pour insérer l’élément dans l’écran actuel. |
Remarque :
| • | à partir du haut du menu CATALOGUE, appuyez sur } pour en afficher le bas. À partir du bas du menu, appuyez sur † pour en afficher le début. |
| • | Lorsque votre TI-84 Plus CE est en mode MathPrint™, plusieurs fonctions permettent d'insérer le modèle MathPrint™ dans l'écran de calcul. Par exemple, abs( insère le modèle valeur absolue dans l'écran de calcul et non abs(. |
|
|
|