|
|
---|---|
Tangente(expression,valeur[,n°couleur,n°styletrait]) Trace la tangente à expression en X=valeur en utilisant n°couleur : 10-24 et n°styletrait : 1-2. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
y < |
|
|
---|---|
tan(valeur) Donne la tangente d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
š |
|
|
---|---|
tanL1(valeur) Donne l’arc tangente d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
y A |
|
|
---|---|
tanh(valeur) Donne la tangente hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
y N |
|
|
---|---|
tanhL1(valeur) Donne l’argument tangente hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
y N |
|
|
---|---|
ÜTest 2éch[nomliste1,nomliste2,listefréq 1,listefréq 2,alternative,repgraph,n°couleur] Effectue un ÛTest sur deux échantillons. alternative=L1 est < ; alternative=0 est ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
ÜTest 2 éch |
|
---|---|
ÜTest 2 échSx1,n1,Sx2,n2[,alternative,repgraph,n°couleur] Effectue un ÛTest sur deux échantillons. alternative=L1 est < ; alternative=0 est ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
Then |
|
---|---|
Then |
|
|
|
---|---|
T-Int 2 éch[nomliste1,nomliste2,listefréq 1,listefréq 2,niveau de confiance,groupé] Calcule un intervalle de confiance t sur 2 échantillons. groupé=1 met en commun les variances ; groupé=0 ne met pas en commun les variances. |
† … |
T-Int 2 éch |
|
---|---|
T-Int 2 échv1,Sx1,n1,v2,Sx2,n2[,niveau de confiance,groupé] Calcule un intervalle de confiance t sur 2 échantillons. groupé=1 met en commun les variances ; groupé=0 ne met pas en commun les variances. |
† … |
|
|
---|---|
T-Intervalle [nomliste,listefréq,niveau de confiance] Calcule un intervalle de confiance t. |
† … |
|
|
---|---|
T-Intervalle v,Sx,n[,niveau de confiance] Calcule un intervalle de confiance t. |
† …
|
|
|
---|---|
T-IntRégLin [Xnomliste,Ynomliste,listefréq,niveau confiance,équrég] Applique un ajustement linéaire et calcule l’intervalle de confiance t pour le coefficient de la pente de b. |
† … |
|
|
---|---|
Toile Définit la représentation graphique des suites pour qu’elle s’effectue sous forme de toile d'araignée. |
y . |
|
|
---|---|
Trace Affiche le graphe et active le mode TRACE. |
r |
TracéProbNorm |
|
---|---|
TracéProbNormGraph#(type,Xliste,[,listefréq,n°couleur]) Utilisé comme argument « type » dans la commande Où « # » donne Graph1, Graph2 ou Graph3. |
† y , |
|
|
---|---|
TriA(nomliste) Trie les éléments de nomliste par ordre croissant. |
y 9 |
TriA( |
|
---|---|
TriA(nomlisteclé,listedépend1[,listedépend2,...,listedépend n]) Trie les éléments de nomlisteclé par ordre croissant, puis trie chaque listedépend sous forme de liste dépendante. |
y 9 |
|
|
---|---|
Trie les éléments de nomliste par ordre décroissant. |
y 9 |
TriD( |
|
---|---|
TriD(nomlisteclé,listedépend1[,listedépend2,...,listedépend n]) Trie les éléments de nomlisteclé par ordre décroissant, puis trie chaque listedépend sous forme de liste dépendante. |
y 9 |
T-Test |
|
---|---|
T-Test m0,v,Sx,n[,alternative,repgraph,n°couleur]) Effectue un test t en utilisant la fréquence listeFréq. alternative=L1 est < ; alternative=0 est Ä; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
|
|
---|---|
T-Test 2 éch [nomliste 1,nomliste 2,listefréq 1,listefréq 2,alternative,groupé,repgraph,n°couleur]) Effectue un t test sur deux échantillons alternative=L1 est < ; alternative=0 est ; alternative=1 est >. groupé=1 met en commun les variances ; groupé=0 ne met pas en commun les variances. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
|
|
---|---|
T-Test 2 échv1,Sx1,n1,v2,Sx2,n2[,alternative,groupé,repgraph,n°couleur]) Effectue un t test sur deux échantillons alternative=L1 est < ; alternative=0 est ; alternative=1 est >. groupé=1 met en commun les variances ; groupé=0 ne met pas en commun les variances. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
|
|
---|---|
tvm_VAC[(Ú,æ,VA,PMT,P/A,C/A)] Calcul de valeur acquise. |
Œ 1:Fonctions financières |
|
|
---|---|
tvm_æ[(Ú,VA,PMT,VAC,P/A,C/A)] Calcule le taux d'intérêt annuel. |
Œ 1:Fonctions financières |
|
|
---|---|
tvm_Ú[(æ,VA,PMT,VAC,P/A,C/A)] Calcule le nombre d’échéances. |
Œ 1:Fonctions financières |
|
|
---|---|
tvm_Pmt[(Ú,æ,VA,VAC,P/A,C/A)] Calcule le montant de chaque versement. |
Œ 1:Fonctions financières |
|
|
---|---|
tvm_VA[(Ú,æ,PMT,VAC,P/A,C/A)] Calcule la valeur actuelle. |
Œ 1:Fonctions financières |