|
|
---|---|
abs(valeur) Donne la valeur absolue d’un nombre réel, d’une expression, d’une liste ou d’une matrice. |
» |
|
|
---|---|
abs(valeurvaleur complexe) Donne le module d’un nombre complexe ou d’une liste de nombres complexes. |
» |
|
|
---|---|
actMintr Déclenche le minuteur. Stockez ou notez la valeur affichée et utilisez-la comme argument avec la commande affMintr( ) pour vérifier le temps écoulé. |
y N |
|
|
---|---|
Retourne le nombre de secondes écoulées depuis la dernière utilisation de la commande actMintr pour déclencher le minuteur heuredébut correspond à la valeur affichée par actMintr. |
y N |
|
|
---|---|
affChDt(nbreentier) Retourne la date du jour au format défini par nbreentier, où : 1 = M/J/A |
y N |
|
|
---|---|
affChHr(nbreentier) Retourne l'heure du jour au format défini par nbreentier, où 12 = format 12 heures |
y N |
|
|
---|---|
affDate Retourne une liste affichant la date en fonction de la valeur courante de l'horloge. Cette liste utilise le format {année,mois,jour}. |
y N |
|
|
---|---|
affFmtDt Retourne un nombre entier correspondant au format de date actuellement sélectionné pour l'horloge. 1 = M/J/A |
y N |
|
|
---|---|
affFmtHr Retourne un nombre entier correspondant au format d'heure actuellement sélectionné pour l'horloge. 12 = format 12 heures |
y N |
|
|
---|---|
affHeure Retourne une liste affichant l'heure en fonction de la valeur courante de l'horloge. Cette liste utilise le format {heure,minute,seconde}. L'heure donnée utilise le format de 24 heures. |
yN |
|
|
---|---|
Retourne le nombre de secondes écoulées depuis la dernière utilisation de la commande actMintr pour déclencher le minuteur heuredébut correspond à la valeur affichée par actMintr. |
y N |
Ajust manuel |
|
---|---|
Ajust manuel[noméqu,n°couleur,n°styletrait] Applique une équation linéaire à un nuage de points en utilisant la couleur et le style de trait spécifiés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. n°styletrait : 1-4. |
… |
|
|
---|---|
AjustZoom Recalcule Ymin et Ymax pour englober les valeurs minimum et maximum de Y, entre Xmin et Xmax, pour les fonctions sélectionnées et trace de nouveau les fonctions. |
† q |
|
|
---|---|
angle(valeur) Donne l’argument d’un nombre complexe ou d’une liste de nombres complexes. |
» |
|
|
---|---|
ANOVA(liste1,liste2[,liste3,...,liste20]) Effectue une analyse unidirectionnelle de variance pour comparer les moyennes de deux à vingt populations. |
… |
|
|
---|---|
ArrPlanNAff Désactive l’affichage de l’image d’arrière-plan dans la zone d’affichage des graphiques. |
† y < |
|
|
---|---|
ArrPlanAff n Affiche un menu pour la variable n (Image#n) de l’image d’arrière-plan spécifiée dans la zone d’affichage des graphiques. |
† y < |
|
|
---|---|
arrondir(valeur[,nbredécimales]) Donne un nombre, une expression, une liste ou une matrice arrondie à nbredécimales (9). |
» |
|
|
---|---|
Archiver variables Déplace les variables spécifiées de la RAM et les stocke dans la mémoire Archive. |
y L |
|
|
---|---|
ASSISTSTATS AFF Active l’aide sur la syntaxe de l’assistant pour les commandes statistiques, les distributions et suite(. |
y N |
|
|
---|---|
ASSISTSTATS NAFF Désactive l’aide sur la syntaxe de l’assistant pour les commandes statistiques, les distributions et suite(. |
y N |
|
|
---|---|
AxesAff[couleur#] Active l’affichage des axes graphiques dans la couleur indiquée. L’option couleur permet de spécifier la couleur des axes. Couleur# : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† y .AxesAff |
|
|
---|---|
AxesNAff Désactive l’affichage des axes graphiques. |
† y |
AUTO Résultat |
|
---|---|
AUTO Affiche les résultats sous la même forme que l'entrée. |
z |
|
|
---|---|
augmenter( matriceA ,matriceB ) Donne une matrice obtenue en plaçant les éléments de matriceB à la suite de ceux de matriceA sous forme de nouvelles colonnes. |
y > |
|
|
---|---|
augmenter(listeA,listeB) Donne une nouvelle liste obtenue en plaçant les éléments de ListeB à la suite de ceux de ListeA. |
y 9 |
|
|
---|---|
a+bi Règle le mode sur le format algébrique (a+bi). |
† z |