Le panneau Catalogue contient la liste des commandes, fonctions, variables et symboles de la calculatrice que vous pouvez utiliser pour créer des programmes.
Remarque : Sélectionnez votre calculatrice dans la liste déroulante. Pour la calculatrice TI-82 Advanced Edition Python, il est recommandé d’utiliser le catalogue de la gamme TI-83 Premium CE.
Veuillez ne sélectionner que les commandes et fonctions de la TI-82 Advanced Edition Python décrites dans le guide de référence. L’exécution de commandes et fonctions non prises en charge aura pour effet de mettre la calculatrice TI-82 Advanced Edition Python en défaut.
▶ | Cliquez sur le triangle en regard de chaque entrée du Catalogue. |
▶ | Faites glisser l'entrée de Catalogue souhaitée dans le panneau Contenu. Le curseur est placé sur la ligne de commande de l’Éditeur de programmes dès que l’élément est déposé. |
-OU-
▶ | Double-cliquez sur l'entrée du Catalogue. L’élément est collé dans l’Éditeur de programmes et la surbrillance reste dans le panneau Catalogue pour permettre la sélection d’un autre élément. Cliquez de nouveau à la fin de la ligne de commande pour continuer la saisie dans l’éditeur. |
Utilisez le catalogue des commandes et symboles pour coller dans l'éditeur afin d'éviter des erreurs de syntaxe dues à une utilisation incorrecte des majuscules et minuscules dans les commandes.
Exemple :
Avez-vous saisi Eval( ou eval( ?
Avez-vous saisi sin( or Sin( ?
La liste arborescente du catalogue colle les éléments en utilisant les majuscules, les minuscules et les espaces requis. |
![]()
|
Les espaces supplémentaires peuvent générer une erreur de syntaxe lors de l’exécution d’un programme sur la calculatrice.
Où se trouvent les espaces supplémentaires ? Vous pouvez visualiser les espaces supplémentaires présents dans votre programme en utilisant l’Éditeur de programmes de TI Connect™ CE et en sélectionnant le programme complet. Les espaces supplémentaires à la fin des lignes de commande doivent être supprimés avant d’envoyer le programme à la calculatrice. |
|
Lorsque le programme est exécuté sur la calculatrice, si des espaces supplémentaires sont présents, la sélection de Goto dans l’écran d’erreur de syntaxe permet de placer le curseur sur la ligne du programme à l’origine de l’erreur. Vérifiez l’exactitude de la syntaxe et assurez-vous de supprimer les espaces supplémentaires à la fin de la ligne de commande.
• | Placez le curseur à la fin de cette ligne de commande. |
• | Supprimez avec précaution les espaces supplémentaires. |
Remarque : il n’y a pas de fonction d’annulation sur la calculatrice.
Les commandes ne sont pas transformées en commandes de la calculatrice (tokens) tant que le programme n'est pas envoyé à la calculatrice.
S'il y a une erreur lors de l'envoi à la calculatrice ou lors du fonctionnement du programme sur la calculatrice, vérifiez que chaque commande dans le mode d'édition du programme de calculatrice est bien une commande calculatrice (token).
Quand une commande est un token sur la calculatrice, le curseur se placera sur le premier caractère et ensuite sautera la commande comme token. Si le curseur se déplace lettre par lettre dans une commande, cette commande n'a pas été convertie ! Effacez et collez la commande depuis la calculatrice.
Rappel : lorsque vous saisissez un programme directement sur la calculatrice, la commande ou la fonction est insérée dans sa totalité sous forme de token.
Attention : certaines commandes calculatrice comme GAUCHE, CENTRE, DROITE, FRAC, sont des mots que vous pouvez utiliser dans une chaîne de caractères. Si un mot que vous utilisez dans une chaîne de caractères est identique à une commande de calculatrice, il peut se transformer en token de calculatrice et générer des erreurs dans votre programme. Évitez d’utiliser des mots ou parties de mots identiques aux commandes TI-Basic afin d’éviter toute tokenisation involontaire d'une commande.
Attention : le réglage de langue de TI Connect™ CE détermine la manière dont le texte est interprété comme commande token pour la calculatrice. L’ouverture de programmes et le renvoi à la calculatrice avec TI Connect™ CE dans différentes langues peut provoquer :
• | des commandes token non désirées et/ou |
• | des erreurs de syntaxe |