La fonction d'importation de données vous permet de convertir/envoyer vers la calculatrice des données de tableur sauvegardées au format csv sous forme de liste(s) de calculatrice ou de fichier de type matrice.
Accédez à la fonction d'importation de données dans l'espace de travail Calculator Explorer (explorateur de calculatrice).
• | Créer ou (télécharger) une feuille de calcul de données. |
• | Avant l'importation, modifiez les données dans votre tableur dans les formats numériques de calculatrice autorisés (spécifiés ci-dessous) pour l'importation d'un fichier de calculatrice. |
• | Seule une feuille de calcul sauvegardée comme fichier CSV (Comma Delimited) (*.csv) sera importée par l'espace de travail Calculator Explorer (explorateur de calculatrice) à la fois. |
• | Un fichier de tableur (csv) peut être glissé dans l'explorateur de calculatrice ou importé via le menu Actions > Import Data (.csv) to Lists/Matrix... (Import de données (.csv) aux Listes/Matrice...) |
• | Un maximum de 6 listes de calculatrice ou 1 matrice de données provenant d'une feuille de calcul sera envoyé à la calculatrice connectée. |
• | toutes les cellules doivent contenir des données numériques réelles telles qu'elles apparaissent sur la calculatrice et pas de texte. |
- | Les nombres complexes ne sont pas pris en charge pour l'importation de données. |
- | Si les nombres décimaux sont représentés à l'aide d'une virgule dans le fichier *.csv, le fichier ne sera pas converti au moyen de l'Assistant d'importation de données. Vérifiez le type de formatage des nombres utilisé par le système d'exploitation de votre ordinateur et convertissez le fichier *.csv afin d'utiliser la représentation à l'aide du point décimal. L'éditeur de matrices et de listes de la calculatrice CE utilise le format des nombres, par exemple, 12.34 et non 12,34. |
• | Les données doivent commencer à la cellule A1 |
• | Importation de liste(s) : si les listes de calculatrices sont souhaitées : |
- | seules six colonnes de feuille de calcul A-F seront importées |
- | Les colonnes peuvent avoir une longueur maximale de 999 cellules. |
- | La première cellule vide dans une colonne sera interprétée comme la fin des données pour cette importation de liste |
• | Importation de matrice : si une matrice de calculatrice est souhaitée : |
- | Une seule matrice peut être importée depuis un fichier de tableur. |
- | Un maximum de 400 cellules peuvent être importées. (Exemple : ligne x colonne : 10 x 5 = 50 cellules pour les lignes 1-10, colonnes A-E.) |
- | Les dimensions de la matrice de la forme (ligne x colonne) sera requise pendant l'importation dans l'explorateur de calculatrice. |
- | Toute cellule vide dans les dimensions de la matrice spécifiées sera interprétée comme un 0. |
• | Ne pas mettre de données dans la feuille de calcul au-delà des tailles autorisées décrites ci-dessus pour la/les liste(s) ou la matrice. Sinon, le fichier ne sera pas valable lors d'une tentative d'importation de données dans Calculator Explorer (explorateur de calculatrice). |
• | Pour sauvegarder sur ordinateur des fichiers créés sur calculatrice, après l'utilisation de importer/envoyer vers la calculatrice, glissez la/les liste(s) ou le fichier de matrice de Calculator Explorer (explorateur de calculatrice) vers l'emplacement souhaité sur l'ordinateur. |