Utilisation de TI-SmartView™ CE et de l'expérience Python

Vous pouvez utiliser l'émulateur TI-83 Premium CE Édition Python pour découvrir toutes les fonctionnalités de la TI-82 Advanced Edition Python et plus encore.

Ce guide d'utilisation suppose que la dernière mise à jour de TI-SmartView™ CE pour la famille TI-83 est à disposition. Installez la dernière mise à jour de TI-SmartView™ CE pour la famille TI-83 à partir du site education.ti.com/83ceupdate.

Cette mise à jour comprend la dernière version de l'OS de l'émulateur TI-83 Premium CE Édition Python qui exécute la version la plus récente de l'application Python. Les modules time, ti_system, ti_plotlib, ti_rover* et ti_hub* mis à jour sont inclus.

Exécutez l'application Python sur l'émulateur TI-83 Premium CE Édition Python.

• L'application Python propose :
– Gestionnaire de scripts
– Éditeur
– Exécution de votre script Python dans le Shell*

Hub/Rover Programs

– Créez des scripts ti_hub/ti_rover en Python dans l'émulateur CE qui exécute l'application Python.

* Remarque : Aucune connexion ne peut être établie entre TI-SmartView™ CE et TI-Innovator™ Hub ou TI-Innovator™ Rover. Vous pouvez créer des scripts, puis les exécuter sur la calculatrice CE.

– Quittez l'application Python pour vous préparer à transférer les AppVars Python à partir de l'émulateur. L'émulateur ne doit pas être « occupé » à exécuter une application ou un script lors de la prochaine étape.
– Basculez dans l'espace de travail Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur) et envoyez le(s) script(s) à l'ordinateur.
– Utilisez TI Connect™ CE v5.6.3 ou version ultérieure pour envoyer les AppVars Python de l'ordinateur à la calculatrice CE afin de les exploiter avec TI-Innovator™ Hub/TI-Innovator™ Rover.

Remarque : Pour interrompre un script Python en cours d'exécution dans le Shell, par exemple lorsqu'un script se trouve dans une boucle infinie, appuyez sur [on]. Appuyez sur [Outils] [zoom] > 6:Nouveau Shell comme méthode alternative pour arrêter un script en cours d'exécution.

Rappel : Pour tout ordinateur/toute expérience TI-Python : Après avoir créé un programme Python dans un environnement de développement Python sur l'ordinateur, veuillez valider votre programme s'exécute sur la calculatrice/l'émulateur dans l'expérience TI-Python. Modifiez le programme si nécessaire.

Espace de travail Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur)

– Quittez l'application Python pour éviter que l'émulateur ne soit occupé lorsque vous accédez à toutes les fonctions de l'espace de travail Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur).
– Les conversions script.py < > AppVar PY sont autorisées. Ceci est similaire au comportement de TI Connect™ CE v5.6.3 ou version ultérieure lors de l'envoi de scripts à la calculatrice CE connectée.
– Lorsque vous envoyez un script.py créé dans un autre environnement Python, vous devez modifier votre AppVar PY pour qu'elle s'exécute comme prévu en langage TI-Python. Utilisez l'Éditeur d'application Python pour modifier le script selon les besoins des modules propres, tels que
ti_plotlib, ti_system, ti_hub et ti_rover.

Assistant d'importation de données

– Les fichiers de données *.csv, formatés comme indiqué dans la boîte de dialogue de l'assistant, seront convertis en variables de liste CE. Les méthodes incluses dans le module ti_system peuvent ensuite être utilisées pour partager les listes entre l'OS CE de l'émulateur et l'application Python. Cette fonction est similaire à l'assistant d'importation de données disponible dans la TI Connect™ CE v5.6.3 ou version ultérieure.

Remarque : si des nombres décimaux sont représentés par des virgules dans le fichier *.csv, le fichier ne sera pas converti à l'aide de l'assistant d'importation de données. Vérifiez le formatage du numéro du système d'exploitation de votre ordinateur et convertissez le fichier *.csv pour utiliser la représentation décimale. La liste des calculateurs ce et l'éditeur de matrice utilisent le format numérique comme, par exemple, 12.34 et non 12.34.