État des piles

L'icône d'état de la batterie située dans l'angle supérieur droit de l'écran fournit des informations sur l'autonomie restante.

Les icônes de la batterie indiquent le niveau de la charge restante.

Le niveau de la batterie est de 75 et 100 %.

Le niveau de la batterie est de 50 et 75 %.

Le niveau de la batterie est de 25 et 50 %.

Le niveau de la batterie est de 5 et 25 %.

Attention :

• La mémoire RAM peut être perdue lorsque la batterie est faible. Vous devez enregistrer vos fichiers sur un ordinateur en utilisant TI Connect™ CE v5.6.3 ou version ultérieure ou archiver vos variables si votre batterie est faible.

Message affiché lorsque vous allumez l'unité.