Lorsque la détecte une erreur, elle affiche un message sous forme de titre de menu, tel que « ERR:SYNTAXE » ou « ERR:DOMAIN ». Le tableau ci-dessous contient chaque type d’erreur, les causes possibles et des suggestions de solution. Les types d’erreur répertoriés dans ce tableau sont tous précédés de « ERR: » sur l’écran de la calculatrice. Par exemple, le message « ERR:ARCHIVE » s’affiche sous forme de titre de menu lorsque la calculatrice détecte un type d’erreur ARCHIVE.
|
TYPE D’ERREUR |
Causes possibles et solutions proposées |
|||
|
ARCHIVÉ |
Vous avez tenté d’utiliser, de modifier ou de supprimer une variable archivée. Par exemple, l’expression dim(L1) génère une erreur si L1 est archivée. |
|||
|
Vous avez tenté d’archiver une variable et l’espace disponible dans la mémoire Archive est insuffisant. |
||||
|
ARGUMENT |
Une fonction ou une instruction a un nombre d'arguments incorrect. Les arguments sont indiqués en italique. Les arguments entre crochets sont facultatifs, ce qui signifie que vous n’êtes pas obligé de les entrer. Vous devez également veiller à séparer plusieurs arguments en utilisant une virgule (,). Par exemple, écart-type(liste[,listefréq]) peut être entré sous la forme écart-type(L1) ou écart-type(L1,L2) étant donné que la liste des fréquences ou listefréq est facultative. |
|||
|
ADRESSE INCORRECTE |
Vous avez tenté d’envoyer ou de recevoir une application et une erreur (par exemple, une interférence électrique) s’est produite lors de la transmission. |
|||
|
VALEUR INITIALE INCORRECTE |
Dans une opération CALC, vous avez spécifié une valeur initiale qui n’est pas comprise entre borne gauche et borne droite. Pour la fonction résoudre( ou la fonction de résolution d’équations, vous avez spécifié une valeur initiale qui n’est pas comprise entre borninf et bornsup. Votre valeur initiale et plusieurs points avoisinants ne sont pas définis. Étudiez la représentation graphique de la fonction. Si l’équation a une solution, changez les bornes et/ou la valeur initiale. |
|||
|
BORNE |
Dans une opération CALC ou avec la fonction Sélectionner(, vous avez défini borne gauche > borne droite. Dans fMin(, fMax(, résoudre( ou la fonction de résolution d’équations, vous avez spécifié borninf bornsup. |
|||
|
ARRÊT |
Vous avez appuyé sur la touche É pour arrêter l’exécution d’un programme, interrompre une instruction DESSIN ou arrêter l’évaluation d’une expression. |
|||
|
TYPE DE DONNÉES |
Vous avez entré une valeur ou une variable de type incorrect. Dans le cas d’une fonction (y compris dans une multiplication implicite) ou d’une instruction, vous avez entré un argument de type incorrect, tel un nombre complexe alors qu’un nombre réel était attendu. Dans un éditeur, vous avez entré un type non autorisé, tel qu’une matrice entrée en tant qu’élément dans l’éditeur de statistiques. Vous avez essayé de stocker un type de données incorrect, comme une matrice dans une liste. Vous avez tenté d’entrer des nombres complexes dans le modèle MathPrint™ n/d. |
|||
|
ERREUR DE DIMENSION |
La calculatrice affiche l’erreur ERR:ERREUR DE DIMENSION si vous tentez d’effectuer une opération qui fait référence à une ou plusieurs listes ou matrices dont les dimensions ne correspondent pas. Par exemple, la multiplication L1*L2, où L1={1,2,3,4,5} et L2={1,2}, génère une erreur ERR:ERREUR DE DIMENSION car le nombre d’éléments de L1 et L2 ne correspondent pas. Il est possible que vous deviez désactiver l’affichage des graphiques. |
|||
|
DIVISION PAR 0 |
Vous avez essayé de diviser par 0. Cette erreur n’est pas affichée lors de la représentation graphique. La autorise l’utilisation de valeurs non définies dans une représentation graphique.
|
|||
|
DOMAIN |
Vous avez spécifié un argument pour une fonction ou une instruction en dehors de la plage valide. La autorise les valeurs non définies sur un graphique. Vous avez tenté d’appliquer un ajustement logarithmique ou puissance avec un LX, ou un ajustement exponentiel ou puissance avec un LY. Vous avez tenté de calculer GPrn( ou GInt( avec pmt2 < pmt1. |
|||
|
DUPLICATION |
Vous avez tenté de créer un nom de groupe en double. |
|||
|
Nom en double |
Une variable que vous avez tentée de transmettre ne peut pas l’être car une variable de ce nom existe déjà sur l’unité réceptrice. |
|||
|
EXPIRÉ |
Vous avez tenté d’exécuter une application associée à une période d’essai limité qui a expiré. |
|||
|
Erreur dans Xmit |
La n’est pas parvenu à transmettre un élément. Vérifiez si le câble est correctement connecté aux deux unités et si l’unité réceptrice est en mode de réception. Vous avez appuyé sur É pour arrêter une transmission. Configurer d’abord l’unité RÉCEPTRICE, puis l’unité ÉMETTRICE, lors de l’envoi de fichiers (8) ente deux calculatrices graphiques. |
|||
|
ID INTROUVABLE |
Cette erreur se produit lorsque la commande SendID est exécutée alors que l’ID de la calculatrice correspondante est introuvable. |
|||
|
IMBRICATION NON AUTORISÉE |
Vous avez tenté d’utiliser une fonction incorrecte dans l’argument d'une fonction, par exemple suite( dans l’expression de suite(. |
|||
|
INCRÉMENT |
L’incrément (le pas) dans suite( correspond à 0 ou n’a pas le signe correct. . La autorise l’utilisation de valeurs non définies dans une représentation graphique. L’incrément dans une boucle For( est égal à 0. |
|||
|
NON VALIDE |
Vous avez tenté de faire référence à une variable ou d’utiliser une fonction à un emplacement où elle n’est pas valide. Par exemple, Yn ne peut pas faire référence à Y, Xmin, @X ou DébutTbl. En mode Suite, vous avez tenté de représenter graphiquement un tracé de phase sans définir les deux équations du tracé de phase. En mode Suite, vous avez tenté de reproduire graphiquement une suite récurrente sans avoir saisi le nombre correct de conditions initiales. En mode Suite, vous avez tenté de faire référence à des termes autres que (nN1) ou (nN2). Vous avez tenté de désigner un style de graphe qui n’est pas valide dans le mode graphique actuel. Vous avez tenté d’utiliser Sélectionner( sans avoir sélectionné (activé) auparavant au moins une ligne polygonale ou un nuage de points. |
|||
|
DIMENSION INCORRECTE |
Le message d’erreur ERR:DIMENSION INCORRECTE peut apparaître si vous tentez de représenter graphiquement une fonction qui n’implique pas les fonctions de Représentations Stat. Cette erreur peut être corrigée en désactivant les représentations Stat. Pour désactiver les représentations Stat, appuyez sur y , et sélectionnez 4:GraphNAff. Vous avez spécifié une dimension de liste sous forme d’élément autre qu’un entier compris entre 1 et 999. Vous avez spécifié une dimension de matrice sous forme d’élément autre qu’un entier compris entre 1 et 99. Vous avez tenter d’inverser une matrice qui n’est pas une matrice carrée. |
|||
|
ITÉRATIONS |
La fonction résoudre( ou la fonction de résolution des équations a dépassé le nombre maximum d’itérations autorisées. Étudiez la représentation graphique de la fonction. Si l’équation a une solution, changez les bornes ou la valeur initiale, ou les deux. rendint( a dépassé le nombre maximum d’itérations autorisées. Lors du calcul de æ, le nombre maximum d’itérations a été dépassé. |
|||
|
ÉTIQUETTE |
L’étiquette dans l’instruction Goto n’est pas définie avec une instruction Lbl dans le programme. |
|||
|
LINK L1 (or any other file) to Restore |
L'unité a été désactivée afin de la soumettre à des tests. Pour qu'elle fonctionne de nouveau normalement, utilisez le logiciel TI Connect™ CE et téléchargez un fichier de votre ordinateur ou transférez-y un fichier à partir d’une autre . |
|||
|
MÉMOIRE |
La mémoire disponible est insuffisante pour exécuter l’instruction ou la fonction. Vous devez supprime des éléments de la mémoire avant d’exécuter l’instruction ou la fonction. Les problèmes de récursivité donne cette erreur (par exemple, la représentation graphique de l’équation Y1=Y1). L’ajout d’une boucle If/Then, For(, While, or Repeat avec une instruction Goto peut également donner cette erreur car l’instruction End qui termine la boucle n’est jamais atteinte. |
|||
|
Mémoire saturée |
Vous ne pouvez pas transmettre un élément car la mémoire disponible sur l’unité réceptrice est insuffisante. Vous pouvez également ignorer l’élément ou quitter le mode de réception. Au cours d’une sauvegarde de la mémoire, la mémoire disponible sur l’unité réceptrice est insuffisante pour recevoir tous les éléments de la mémoire de l’unité émettrice. Un message indique le nombre d’octets que l’unité émettrice doit supprimer pour effectuer la sauvegarde de la mémoire. Supprimez les éléments et réessayez. |
|||
|
MODE |
Vous avez tenté de stocker une variable de fenêtre dans un autre mode graphique ou d’exécuter une instruction alors qu’un mode incorrect était activé (par exemple, DessInv dans un mode graphique autre que Fonc). |
|||
|
PAS DE CHANGEMENT DE SIGNE |
La fonction résoudre( ou la fonction de résolution d’équations n’a pas détecté de changement de signe. Vous avez tenté de calculer æ alors que les valeurs de FV, (Ú PMT) et PV sont toutes 0 ou alors que les valeurs de FV, (Ú PMT), et PV sont toutes _ 0. Vous avez tenté de calculer rendint( alors que ni ListeMT ni CFO ne sont > 0 ou que ni ListeMT ni CFO ne sont < 0. |
|||
|
RÉSULTATS NON RÉELS |
En mode Réel, le résultat d’un calcul a donné un résultat complexe. . La autorise l’utilisation de valeurs non définies dans une représentation graphique. |
|||
|
DÉPASSEMENT |
Vous avez tenté de saisir, ou avez calculé un nombre qui n'est pas compris dans la plage valide de la calculatrice graphique. La autorise l’utilisation de valeurs non définies dans une représentation graphique. |
|||
|
RÉSERVÉ |
Vous avez tenté d’utiliser une variable système de manière inappropriée. |
|||
|
MATRICE SINGULIÈRE |
Une matrice singulière (déterminant = 0) n’est pas valide comme argument de L1. L’instruction RégSin ou un ajustement polynomial a généré une matrice singulière (déterminant = 0) car l’algorithme n’a pas pu trouver de résultat ou du fait qu’aucun résultat n’existe. La autorise l’utilisation de valeurs non définies dans une représentation graphique. |
|||
|
SINGULARITÉ |
expression dans la fonction résoudre( ou la fonction de résolution d’équations contient une singularité (point où la fonction n’est pas définie). Étudiez la représentation graphique de la fonction. Si l’équation a une solution, changez les bornes ou la valeur initiale, ou les deux. |
|||
|
STAT |
Vous avez tenté d’effectuer un calcul Stat avec des listes inappropriées. Deux points, au minimum, sont nécessaires pour les analyses statistiques. Méd‑Méd doit avoir au moins trois points dans chaque partition. Lorsque vous utilisez une liste de fréquences, ses éléments doivent être 0. (Xmax N Xmin) à Xgrad doivent être compris entre 0 et 131 pour un histogramme. |
|||
|
REPR STAT |
Vous avez tenté d’afficher un graphe alors qu’une représentation Stat qui utilise une liste indéfinie est activée. |
|||
|
SYNTAXE |
La commande contient une erreur de syntaxe. Recherchez des fonctions, arguments, parenthèses ou virgules qui ne sont pas correctement placés. Par exemple, écart-type(liste[,listefréq]) est une fonction de la . Les arguments sont indiqués en italique. Les arguments entre crochets sont facultatifs, ce qui signifie que vous n’êtes pas obligé de les entrer. Vous devez également veiller à séparer plusieurs arguments en utilisant une virgule (,). Par exemple, écart-type(liste[,listefréq]) peut être entré sous la forme écart-type(L1) ou écart-type(L1,L2) étant donné que la liste des fréquences (listefréq) est facultative. |
|||
|
TOLÉRANCE NON SATISFAITE |
Vous avez demandé une tolérance pour laquelle l’algorithme ne peut pas donner un résultat précis. |
|||
|
NON DÉFINI |
Vous avez fait référence à une variable qui n’est pas définie actuellement. Par exemple, vous avez fait référence à une variable statistique alors qu’aucun calcul n’est exécuté car une liste a été modifiée ou vous avez fait référence à une variable alors que l’utilisation d’une variable ne convient pas pour le calcul en cours, comme a après Méd‑Méd. |
|||
|
VALIDATION |
Des interférences électriques sont à l'origine de l'échec d'une liaison ou cette calculatrice graphique n'est pas autorisée à exécuter l'application. |
|||
|
VARIABLE |
Vous avez tenté d’archiver une variable qui ne peut pas être archivée ou de désarchiver une application ou un groupe. Les exemples de variables qui ne peuvent pas être archivées comprennent : Les nombres réels LRESID, R, T, X, Y, Thêta, les variables statistiques sous Var, le menu STATISTIQUES, Yvar et ListeIdApp. |
|||
|
VERSION |
Vous avez tenté de recevoir une version de variable incompatible d’une autre calculatrice graphique. Un programme peut contenir des commandes non prises en charge par la version du système d’exploitation de votre calculatrice graphique. Utilisez toujours la version la plus récente du système d’exploitation. |
|||
|
PLAGE DE FENÊTRE |
Un problème existe avec les variables de fenêtre. Vous avez défini Xmax Xmin ou Ymax Ymin. Vous avez défini qmax qmin et qpas > 0 (ou inversement). Vous avez tenté de définir Tpas=0. Vous avez défini Tmax Tmin et Tpas > 0 (ou inversement). Les variables de fenêtre sont trop petites ou trop grandes pour être correctement représentées graphiquement. Vous avez peut-être tenté d’appliquer un zoom à un point qui se trouve hors de la plage numérique de la . |
|||
|
ZOOM |
Un point ou une droite, au lieu d’un cadre est défini dans ZCadre. Une opération ZOOM donne une erreur mathématique. |