Consultation de l’aide du Catalogue de TI-82 Advanced Édition Python

Sélection d'un élément du CATALOGUE

Pour consulter et sélectionner un élément du CATALOGUE, suivez la procédure ci-dessous.

1. Appuyez sur y N pour afficher le CATALOGUE.

Le 4 affiché dans la première colonne correspond au curseur de sélection.

2. Appuyez sur †ou } pour faire défiler le contenu du CATALOGUE jusqu'à ce que le curseur de sélection pointe sur l’élément voulu.
• Pour accéder au premier élément commençant par une lettre particulière, appuyez sur cette lettre ; le verrou alphabétique est activé.
• Les éléments qui commencent par un symbole ou un chiffre sont classés par ordre alphabétique en fonction de la première lettre suivant le symbole ou le chiffre. For example, ▶Déc is among the items that begin with the letter D.
• Les fonctions qui s’affichent sous forme de symboles, telles que +, L1, < et $(, apparaissent à la suite du dernier élément commençant par un Z. Pour accéder au premier symbole, !, appuyez sur [q].
3. Appuyez sur Í pour insérer l’élément dans l’écran actuel.

Remarque :

• à partir du haut du menu CATALOGUE, appuyez sur } pour en afficher le bas. À partir du bas du menu, appuyez sur † pour en afficher le début.
• Lorsque votre calculatrice est en mode MathPrint™, plusieurs fonctions permettent d'insérer le modèle MathPrint™ dans l'écran de calcul. Par exemple, abs( insère le modèle valeur absolue dans l'écran de calcul et non abs(.


MathPrint™


Classic