|
|
|
|---|---|
|
Sci Règle le mode d’affichage de notation scientifique. |
† z |
|
|
|
|---|---|
|
Sélectionner(Xnomliste,Ynomliste) Sélectionne un ou plusieurs points de données d’un nuage de points ou d’une ligne polygonale (uniquement), puis place les coordonnées de ces points dans deux nouvelles listes, Xnomliste et Ynomliste. |
y 9 |
|
|
|
|---|---|
|
Séquentielle Règle le mode de représentation graphique séquentielle. |
† z |
|
|
|
|---|---|
|
Simul Règle le mode de représentation graphique simultanée des fonctions. |
† z |
|
|
|
|---|---|
|
sin(valeur) Donne le sinus d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
˜ |
|
|
|
|---|---|
|
sinL1(valeur) Donne l’arc sinus d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
y ? |
|
|
|
|---|---|
|
sinh(valeur) Donne le sinus hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
sinhL1 (valeur) Donne l’argument sinus hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
sold(npmt[,précision]) Calcule le solde à npmt pour un tableau d’amortissement en utilisant les valeurs mémorisées pour PV, æ, et PMT et arrondit le résultat du calcul en fonction de précision. |
Œ1:Fonctions financières
|
|
|
|
|---|---|
|
som(liste[,début,fin]) Donne la somme des éléments de liste entre début et fin. |
y 9 |
|
|
|
|---|---|
|
somCum(liste) Donne une liste des sommes cumulées des éléments de liste, en commençant par le premier élément. |
y 9 |
|
somCum( |
|
|---|---|
|
somCum(matrice) Donne la matrice des sommes cumulées des éléments de matrice. Chaque élément de la matrice obtenue correspond à la somme cumulée de tous les éléments d'une colonne d’une matrice de haut en bas. |
y > |
|
|
|
|---|---|
|
sousch(chaîne,début,longueur) Donne une chaîne de caractères qui est une sous-chaîne d’une chaîne existante, à partir de début jusqu’à longueur. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Stats1 var [Xnomliste,listefréq] Effectue une analyse à une variable sur les données de Xnomliste avec la fréquence listefréq. |
… |
|
|
|
|---|---|
|
Stats2 var [Xnomliste,Ynomliste,listefréq] Effectue une analyse à deux variables sur les données de Xnomliste et Ynomliste avec la fréquence listefréq. |
… |
|
|
|
|---|---|
|
Stop Met fin à l’exécution du programme et revient à l’écran de calcul. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
studentFdp(x,df) Calcule la densité de probabilité (Fdp) de la loi de Student-t à une valeur x spécifiée à df degrés de liberté. |
y = |
|
|
|
|---|---|
|
studentFRép(borneinf,bornesup,dl) Calcule la fonction de répartition de la loi Student-t entre borneinf et bornesup pour les degrés de liberté df spécifiés. |
y = |
|
|
|
|---|---|
|
suite(expression,variable,début,fin[,incrément]) Donne la liste créée en évaluant expression en fonction de variable, incrémentée de début à fin selon l’incrément spécifié. |
y 9 |
|
|
|
|---|---|
|
Suite Règle le mode de représentation graphique des suites. |
† z |
|
|
|
|---|---|
|
Suite(n) En mode Suite, SUITE(n) définit le type d’éditeur de suite pour la saisie des suites u, v, ou w, en tant que fonction de la variable indépendante n. Peut également être définie à partir de l’éditeur Y= en mode SUITE. |
† z |
|
SUITE(n+1) |
|
|---|---|
|
Suite(n+1) En mode Suite, SUITE(n+1) définit le type d’éditeur de suite pour la saisie des suites u, v, ou w, en tant que fonction de la variable indépendante n+1. Peut également être définie à partir de l’éditeur Y= en mode SUITE. |
† z |
|
SUITE(n+2) |
|
|---|---|
|
Suite(n+2) En mode Suite, SUITE(n+2) définit le type d’éditeur de suite pour la saisie des fonctions de suite, u, v, or w, en tant que fonction de la variable indépendante n+2. Peut également être définie à partir de l’éditeur Y= en mode SUITE. |
† z |
|
|
Remarque : « Type » ne sera pas inclus dans la syntaxe TIC CE PE Sur l’unité, « Type » n’est pas inséré et s’affiche de la même façon que l’unité affiche, par exemple, Résultats DÉC, lorsque Résultats apparaît dans le [catalogue], mais n’est pas inséré. . |
|
sommeG( |
|
|---|---|
|
G(expression[,début,fin]) Commande Classique comme indiqué. En mode MathPrint™, le modèle de saisie de somme affiche et donne la somme des éléments de liste entre début et fin, où début <= fin. |
» NBRE 0 : sommeG( |