Introduction au TI-Basic sur votre TI-82 Advanced Édition Python

Vous pouvez utiliser TI-Basic pour créer un programme sur votre calculatrice graphique. Vous pouvez créer un programme qui contrôlera une sortie souhaitée ou contrôler une expérience, comme un jeu.

Qu'est-ce qu'un programme ?

Un programme est un ensemble d'une ou plusieurs lignes de commande, contenant chacune une ou plusieurs instructions. Lorsque vous exécutez un programme, la TI-82 Advanced Édition Python de calculatrices graphiques exécute chaque instruction sur chaque ligne de commande dans l'ordre dans lequel vous les avez entrées. Le nombre et la taille des programmes que la TI-82 Advanced Édition Python de calculatrices graphiques peut stocker sont limités uniquement par la mémoire disponible.

Pour créer un programme, entrez simplement des lignes de commande en utilisant l'éditeur de programme. Le programme sera exécuté depuis l'écran de calcul. Utilisez ce guide pour apprendre comment créer, modifier et supprimer des programmes.

Astuce : Utilisez l'aide du Catalogue en appuyant sur [ + ] sur la plupart des commandes pour vous aider à remplir les arguments corrects pour les commandes avant de les copier dans l'éditeur de programme.

Tandis que vous progressez dans la programmation, un éditeur de programme TI-Basic est également disponible dans le logiciel TI Connect™ CE. Vous pouvez utiliser l'espace de travail de l'éditeur de programme dans TI Connect™ CE pour créer des programmes, pour envoyer des programmes vers une calculatrice connectée par USB, pour tester vos programmes et pour sauvegarder des programmes dans votre ordinateur. L'espace de travail de l'éditeur de programme dans TI Connect™ CE permet de copier, couper, coller et annuler des commandes. Please use the TI-83 Premium CE catalog in the Program Editor in TI Connect CE v5.6.3 or higher.

Please select only the TI-82 Advanced Python Edition commands and functions as described in the TI-82 Advanced Edition Python calculator catalog or Reference Guide. Running unsupported commands and functions will result in an Invalid error on the TI-82 Advanced Edition Python.

Note: The TI-Basic program editor on the calculator contains editing features in the [alpha] [f5] menu such as undo, copy, cut and paste.