Exécution d'un programme

Pour exécuter un programme, commencez sur une ligne vierge de l'écran de calcul et suivez ces étapes.

1. Appuyez sur ¼ pour afficher le menu PRGM EXEC.
2. Sélectionnez un nom de programme dans le menu PRGM EXEC. prgmname est collé dans l'écran de calcul (par exemple, prgmCYLINDER).
3. Appuyez sur Í pour exécuter le programme. Pendant que le programme s'exécute, l'indicateur d'occupation est activé.

Last Answer (Ans) est mis à jour pendant l'exécution du programme. Last Entry n'est pas mis à jour pendant que chaque commande est exécutée.

La TI-82 Advanced Édition Python de calculatrices graphiques cherche les erreurs pendant l'exécution d'un programme. Elle ne cherche pas les erreurs pendant que vous entrez un programme.

Remarque: CE OS 5.3 et plus tard

Les programmes peuvent être exécutés à partir de RAM ou d'archives. Les programmes ne peuvent pas être modifiés si dans Archive.
Édition de MENU (ƒ b) dans l'éditeur de programme
- 1: Exécuter le programme
- Le programme en cours d'édition sera exécuté directement à partir de l'éditeur de programme.
- 7: Insérer un commentaire ci-dessus (ƒ b 7)
- Insérer un commentaire Au-dessus, colis le jeton de la citation au début d'une nouvelle ligne de commande au-dessus de l'emplacement actuel du curseur. Lorsque cette ligne de commande est exécutée, une variable String du texte de commentaire est créée et est stockée dans la variable Ans. Programme et utilisation des variables, si les commentaires sont inclus en utilisant le jeton de citation, planifiez que la chaîne de commentaires sera stockée dans Ans lors de l'exécution.