Instructions PRGM EXÉC

Appel d'autres programmes comme sous-programmes

Sur la TI-82 Advanced Édition Python de calculatrices graphiques, tout programme stocké peut être appelé à partir d'un autre programme comme sous-programme. Entrez le nom du programme à utiliser comme sous-programme seul sur une ligne

Appel d'un programme à partir d'un autre programme

Vous pouvez entrer le nom d'un programme sur une ligne de commande des deux façons.

Appuyez sur ¼ | pour afficher le menu PRGM EXEC et sélectionner le nom du programme prgmnom est collé sur l'emplacement actuel du curseur sur une ligne de commande.
Sélectionnez prgm depuis le menu PRGM CTL , puis entrez le nom du programme.

prgmnom

Lorsque prgmnom est rencontré pendant l'exécution, la prochaine commande que le programme exécute est la première commande dans le deuxième programme. Il retourne à la commande suivante du premier programme lorsqu'il rencontre soit Return soit le Return implicite à la fin du deuxième programme.

Programme

 

Sortie

 

Sous-programme ( '

Remarques à propos de l'appel de programmes

Les variables sont globales.

label utilisé avec Goto et Lbl est local au programme où il est situé. label dans un programme n'est pas reconnu par un autre programme. Vous ne pouvez pas utiliser Goto pour brancher vers un label dans un autre programme.

Return sort d'un sous-programme et retourne au programme appelant, même s'il est rencontré à l'intérieur d'une boucle.