Mettez à jour vos calculateurs ce connectés en une seule étape à l'aide de TI Connect(TM) ce et de l'offre groupée TI ce.
Effectuez la mise à jour avec la dernière offre groupée ce à l'adresse suivante :
| • |
|
Connectez une ou plusieurs calculatrices CE à TI Connect™ CE. Faites glisser le fichier bundle TI CE approprié vers l'explorateur de la calculatrice.
TI Connect™ CE met à jour votre système d'exploitation CE et les applications CE en attente de mise à jour ou non encore installées sur les calculatrices. Il charge également 5 variables d'image préchargées vers Image1 à Image5. Il est impossible d'arrêter l'opération. Par conséquent, assurez-vous de sauvegarder (déplacer) vos fichiers de calculatrice favoris à l'aide de l'explorateur de la calculatrice TI Connect™ CE. Vous pouvez ensuite les faire à nouveau glisser vers la calculatrice une fois l'installation du nouveau bundle TI CE terminée.
Faites glisser le bundle CE vers l'explorateur de la calculatrice. Veuillez patienter jusqu'au terme de l'opération. Ne débranchez jamais le câble pendant un transfert de fichier. Attendez-vous au redémarrage de la calculatrice CE avant le transfert des variables d'image et des applications. Il est également très probable qu'une défragmentation (réorganisation de la mémoire) de la calculatrice CE ait lieu au cours de l'opération. La fenêtre du logiciel TI Connect CE affiche des messages vous informant de l'évolution des opérations de transfert.
Remarque : veillez à ne pas confondre le fichier bundle TI CE avec les fichiers de système d'exploitation (OS) CE et d'applications (Apps) CE téléchargeables individuellement depuis le site education.ti.com. Le fichier bundle TI CE contient la dernière version de tous les fichiers dont vous avez besoin pour mettre à jour ou restaurer une ou plusieurs calculatrices CE comme si vous veniez d'acquérir celles-ci. De plus, il offre un moyen rapide de mettre à jour l'ensemble des calculatrices CE configurées de votre classe.
Important : si l'écran de la calculatrice CE affiche le message « Waiting... » (En attente...), cela signifie que le système d'exploitation est introuvable. Cela peut se produire lorsqu'un câble est débranché de la calculatrice ou de l'ordinateur au cours d'un transfert de fichier. Si la calculatrice est connectée, déconnectez-la de l'ordinateur, puis reconnectez-la. Faites glisser le bundle CE vers l'explorateur de la calculatrice.
Rappel : patientez jusqu'au terme de l'opération. Ne débranchez jamais le câble pendant un transfert de fichier. Attendez-vous au redémarrage de la calculatrice CE avant le transfert des variables d'image et des applications. Il est également très probable qu'une défragmentation (réorganisation de la mémoire) de la calculatrice CE ait lieu au cours de l'opération. La fenêtre du logiciel TI Connect CE affiche des messages vous informant de l'évolution des opérations de transfert.
Vous pouvez recommencer cette opération ; le bundle CE effectuera à nouveau le transfert des fichiers. Ne débranchez jamais le câble pendant un transfert de fichier.
Voir aussi :
Envoi de fichiers aux calculatrices connectées