You are here:TI-82 Advanced eGuide > Logiciels & Outils pédagogiques > L’émulateur interactif TI-SmartView™ CE pour la famille TI-83 > Copie des touches en tant que caractères graphiques ou de police

Copie de l'historique des touches dans une autre application

Vous pouvez copier la totalité ou une partie de l'historique des touches dans une autre application, comme par exemple un traitement de texte. Vous pouvez copier les icônes des touches telles qu'elles se présentent dans le volet de l'historique des touches ou vous pouvez copier le nom des touches activées comme police de caractères .

Remarque : Lorsque vous copiez les touches comme police de caractères, la police

TI83PremiumCEKeys est utilisée. Cette police est automatiquement installée sur votre ordinateur lors de l'installation du logiciel TI- SmartView™ CE.

Liens thématiques

Copie des touches en tant que caractères graphiques ou de police

Affichage du volet View3™

Copie des touches en tant que caractères graphiques ou de police

1. Sélectionnez les touches à copier.
Pour sélectionner les touches dans le volet de l'historique des touches, utilisez une des méthodes suivantes :

Touche

Méthode

Une seule touche :

Cliquez sur une touche.

Plusieurs touches :

Cliquez sur une touche.
Appuyez sur la touche Ctrl du clavier de votre ordinateur et maintenez-la enfoncée.
Cliquez sur d'autres touches pour sélectionner plusieurs touches.

Séquence de plusieurs touches :

Cliquez sur une touche.
Appuyez sur la touche Maj du clavier de votre ordinateur et maintenez-la enfoncée.
Appuyez sur une autre touche.
Remarque : cela vous permet de sélectionner ces deux touches, ainsi que toutes les autres touches qui se trouvent entre elles.

Toutes les touches :

Cliquez sur une touche.
Faites un clic-droit.
Cliquez sur Select All (Tout sélectionner).

Remarque : voici à quoi ressemble une touche avant et après sa sélection.

Avant :

Après :

2. cliquez avec le bouton droit de la souris sur les touches sélectionnées.
3. Cliquez sur Copy (Copier) (pour copier les touches sous forme de caractères graphiques).

-ou-

Cliquez sur Copy As Font (Copier en tant que police) (pour copier les touches sous forme de caractères de police). .

4. Basculez vers une autre application.
5. Collez les touches à l'emplacement approprié.

Remarque :

vous pouvez également faire glisser les touches sélectionnées comme graphiques dans l'autre application.
Vous pouvez redimensionner les caractères de touche sous forme graphique après les avoir insérées dans une nouvelle application.
Dans certaines applications, les caractères insérés sous forme de caractères de police peuvent s'afficher dans la police active à cet emplacement et ne pas ressembler à des touches de calculatrice. Si nécessaire, appliquez la police
TI83PremiumCEKeys aux caractères. Pour des informations détaillées concernant l'application d'une police aux caractères, consultez le fichier d'aide de l'application concernée.

Affichage du volet View3

1. Cliquez sur pour afficher le volet View3™.
2. Cliquez sur la barre de titre de chaque écran pour choisir l'une des options d'affichage suivante :
Équation
(Éditeur Y=)
Liste
(Éditeur de liste statistique)
Fenêtre
Table de valeurs
Représentation statistique
[Vide]
- Représentation graphique

 

 

3. Cliquez sur dans la barre verte en haut du volet View3™ pour actualiser les écrans View3™. Cela permet d'actualiser l'affichage pour vos élèves pendant des travaux en classe.

Mise à jour détectée

Mise à jour en cours ou annulation

Pas de mise à jour détectée

4. Affichez le contenu des écrans sélectionnés ou répétez l'étape 2 pour changer le type d'écran.