You are here:TI-82 Advanced eGuide > Logiciels & Outils pédagogiques > L’émulateur interactif TI-SmartView™ CE pour la famille TI-83 > Utilisation des capteurs Vernier avec les applications TI-SmartView™ CE et EasyData® CE

Collecte de données avec l’application Vernier EasyData® sur l’émulateur de la TI-83 Premium CE

L’application Vernier EasyData® CE vous permet d’utiliser la fonction de collecte de données de l’émulateur TI-83 Premium CE. L’application Vernier EasyData® CE pour TI-83 Premium CE est préinstallé sur l’émulateur de TI-SmartView™ CE. Cette application vous permet de collecter les données d’un capteur comme si vous utilisiez l’application sur la calculatrice.

Astuces :

Vous devez être familiarisé avec la collecte de données utilisant l’application EasyData® sur la calculatrice avant d’utiliser TI-SmartView™ CE pour collecter des données.
Vous devez être familiarisé avec le menu de l’application EasyData® CE (Fichier>Nouveau) ou la fonction de la touche de raccourci Scan (Analyser). Vous utiliserez ces fonctions de l’émulateur pour connecter un capteur à l’émulateur alors que le capteur est connecté à l’ordinateur.

Utilisation des capteurs Vernier avec les applications TI-SmartView™ CE et EasyData® CE

Utilisation de TI-SmartView™ CE pour les démonstrations de collecte de données

Utilisation des capteurs Vernier avec les applications TI-SmartView™ CE et EasyData® CE

Si vous utilisez déjà les capteurs Vernier avec la calculatrice de la famille TI-8x avec un port mini-USB, le capteur se connecte au port mini-USB de la calculatrice.

Les capteurs Vernier utilisés avec la famille TI-8x (port mini-USB) nécessite un adaptateur approprié pour se connecter (via USB) à l’ordinateur pour accéder aux démonstrations de collectes de données.

Adaptateurs

Connexion d’un type de capteur à l’ordinateur

Nom

Adaptateur

Description

Easy to Go!

Utilisez cet adaptateur pour connecter un adaptateur EasyTemp ou EasyLink™ à un ordinateur afin d’effectuer des collectes de données. En savoir plus

Go!Link

Utilisez cet adaptateur d’interface à voie unique pour connecter la plupart des capteurs Vernier à votre ordinateur. En savoir plus

Câble Go!Motion vers ordinateur

Utilisez ce câble pour connecter un dispositif Go!Motion ou CBR 2 à un ordinateur. Ce câble est fourni avec Go!Motion. En savoir plus

Connexion d’un type de capteur à l’ordinateur

Nom

Adaptateur

Description

EasyLink™

Utilisez cet adaptateur pour relier des capteurs Vernier à votre calculatrice graphique TI-83 Premium CE. EasyLink™ est une interface à voie unique qui se connecte au port USB de la calculatrice TI-84 Plus ou de l’unité TI-Nspire™. En savoir plus

Adaptateur Go!to Easy

(mini-USB)

Utilisez cet adaptateur pour connecter un capteur Go!Temp ou Go!Link™* au port USB d’une unité TI-Nspire™ ou d’une calculatrice TI-84. En savoir plus

Go!Motion vers port mini-USB

Utilisez ce câble de 1,80 m pour connecter un Go!Motion ou un CBR 2 au port USB d’une unité TI-Nspire™ ou d’une calculatrice TI-84. Ce câble est doté d’un connecteur USB Mini-A qui se connecte à la calculatrice et d'un connecteur USB B standard qui se connecte au Go!Motion ou au CBR 2. Le câble est fourni avec le dispositif CBR 2. En savoir plus

Utilisation pour les démonstrations en classe

La collecte de données avec l’application EasyData® est uniquement prise en charge par l’émulateur TI-83 Premium CE pour des démonstrations en classe. Si votre classe utilise une calculatrice de la famille TI-8x qui exécute la version la plus récente de l’application Vernier EasyData® pour cette calculatrice, la démonstration de collecte de données avec TI-SmartView™ CE et la TI-83 Premium CE sera similaire à l’expérience obtenue sur une calculatrice de la famille TI-8x.

Collecte de données à capteur unique

La collecte de données à capteur unique est prise en charge par l’émulateur de la TI-83 Premium CE (similaire à la calculatrice TI-83 Premium CE).

Si un capteur est pris en charge en utilisant l’application EasyData® sur la calculatrice via le port mini-USB, l’émulateur de TI-SmartView™ CE fournit un outil de démonstration pour la collecte de données similaire à l’expérience obtenue sur la calculatrice.

Le CBR 2™ (Calculator-Based Ranger™) est pris en charge à l’aide du câble USB.
Le système CBL 2™ (Calculator-Based Laboratory™) n’est pas pris en charge.
La dernière version de l’application Vernier EasyData® CE pour la TI-83 Premium CE est pré-installée dans l’émulateur.
Les versions antérieures de l’application sont bloquées dans Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur) pour une meilleure expérience de collecte de données.

Utilisation de TI-SmartView™ CE pour les démonstrations de collecte de données

1. Démarrez TI-SmartView™ CE.

Astuce : si vous exécutez tout autre logiciel pour ordinateur qui collecte également des données à l’aide de capteurs USB Vernier, nous vous recommandons de fermer tous les autres logiciels de collecte de données pour que TI-SmartView™ CE reconnaisse le capteur unique lors de votre session de collecte de données. Sinon, le système d’exploitation de votre ordinateur « décidera » quel(s) capteur(s) il doit utiliser. Il est possible que vous ne voyiez pas votre capteur se connecter à TI-SmartView™ CE avant d’avoir fermé les autres logiciels.

2. Cliquez sur la flèche vers le bas dans pour choisir un type d’émulateur.

3. Connexion d’un capteur à votre ordinateur via un port USB standard

Fonction avancée : Vous pouvez connecter plusieurs capteurs aux ports de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser le menu Actions de TI-SmartView™ CE (Actions>Sélectionner le capteur de collecte de données) pour changer de capteur. Utilisez le menu de l’application EasyData® CE (Fichier>Nouveau) pour connecter le nouveau capteur à l’émulateur.

4. Exécutez l’application EasyData® CE sur l’émulateur TI-83 Premium CE.

Remarque : la dernière version de l’application Vernier EasyData pour l’émulateur TI-83 Premium CE (version 5.2 ou ultérieure) est pré-installée dans TI-SmartView™ CE (version 5.2 ou ultérieure).

5. EasyData® démarre sur l’émulateur. Le nom du capteur (ou de la connexion) apparaît dans l’écran d’accueil. Le nom du capteur apparaît en suite dans l’écran de mesure comme c’est le cas sur la calculatrice.

Si l’application EasyData® ne reconnaît pas le capteur connecté à l’ordinateur, utilisez l’option Scan (Analyser) ou sélectionnez Fichier>Nouveau dans l’application EasyData® de l’émulateur pour établir la connexion avec le capteur.

6. Utilisez les fonctions de l’application EasyData® comme vous le faites dans l’émulateur CE pour collecter et analyser les données.
7. Lorsque la collecte des données est terminée, QUITTEZ l’application EasyData® dans l’émulateur pour continuer à utiliser TI-SmartView™ CE.
Les données résultant de l’expérience de collecte de données sont stockées dans des listes dans l’émulateur lors de la sortie de l’application EasyData® CE.
Vous pouvez laisser le capteur connecté à votre ordinateur, le cas échéant.

Pendant l’exécution de l’application EasyData® CE dans l’émulateur CE, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Changement d’émulateur

Vous pouvez changer d’émulateur pendant l’exécution de EasyData®. La collecte de données s’arrête et le capteur est déconnecté de l’émulateur CE qui exécute l’application EasyData®. Lors du retour dans l’émulateur CE, vous devez reconnecter le capteur à l’application EasyData® CE en utilisant Fichier>Nouveau ou la touche de raccourci « Scan » (Analyser) dans l’application EasyData® avant de démarrer une nouvelle expérience de collecte de données. Les données de l’expérience précédente peuvent ou non être stockées. Vous devez toujours « QUITTER » l’application EasyData® CE pour stocker les données d’expérience dans les listes de l’émulateur.

View3™ et les applications

View3™ n’est pas disponible (désactivé) pour toutes les applications excepté l’application Inequality Graphing.

View3™ affiche uniquement les écrans du système d’exploitation ™, mais n’affiche pas les écrans des applications. Nous vous recommandons de garder View3™ fermé lorsque vous n’utilisez pas cette fonction ou si elle est désactivée, comme c’est le cas la plupart du temps lors de l’exécution des applications dans l’émulateur.

Basculement vers l’espace de travail Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur)

Si l’application EasyData® est exécutée dans l’émulateur CE et si vous devez utiliser Emulator Explorer (Explorateur de l’émulateur), quittez EasyData® avant d’utiliser Emulator Explorer (Explorateur de l’émulateur).

Capture d’écrans

Vous pouvez capturer les écrans de l’application EasyData® CE pendant l’exécution d’une expérience à l’aide de la fonction Screen Capture (Capture d’écran).

Fermez puis rouvrez
TI-SmartView™ CE

Vous pouvez fermer TI-SmartView™ CE pendant l’exécution de EasyData®. La collecte de données s’arrête et le capteur est déconnecté de l’émulateur CE qui exécute l’application EasyData®. Lors du retour dans l’émulateur CE, vous devez reconnecter le capteur à l’application EasyData® CE en utilisant Fichier>Nouveau ou la touche de raccourci « Scan » (Analyser) dans l’application EasyData® avant de démarrer une nouvelle expérience de collecte de données. Les données de l’expérience précédente peuvent ou non être stockées. Vous devez toujours « QUITTER » l’application EasyData® CE pour stocker les données d’expérience dans les listes de l’émulateur.

Aide supplémentaire

Pour obtenir une aide supplémentaire détaillée concernant l’utilisation de l’application EasyData® avec la calculatrice pour collecter des données, consultez http://www2.vernier.com/manuals/easydata_guidebook.pdf.