You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Reference Guide for the TI-82 Advanced Graphing Calculator > Sélection d'un élément du CATALOGUE

Consultation de l’aide du Catalogue de la TI-82 Advanced

Sélection d'un élément du CATALOGUE

Pour consulter et sélectionner un élément du CATALOGUE, suivez la procédure ci-dessous.

1. Appuyez sur y N pour afficher le CATALOGUE.

Le 4 affiché dans la première colonne correspond au curseur de sélection.

2. Appuyez sur ou } pour faire défiler le contenu du CATALOGUE jusqu'à ce que le curseur de sélection pointe sur l’élément voulu.
Pour accéder au premier élément commençant par une lettre particulière, appuyez sur cette lettre ; le verrou alphabétique est activé.
Les éléments qui commencent par un symbole ou un chiffre sont classés par ordre alphabétique en fonction de la première lettre suivant le symbole ou le chiffre. For example, ▶Déc is among the items that begin with the letter D.
Les fonctions qui s’affichent sous forme de symboles, telles que +, L1, < et $(, apparaissent à la suite du dernier élément commençant par un Z. Pour accéder au premier symbole, !, appuyez sur [q].
3. Appuyez sur Í pour insérer l’élément dans l’écran actuel.

Remarque :

à partir du haut du menu CATALOGUE, appuyez sur } pour en afficher le bas. À partir du bas du menu, appuyez sur pour en afficher le début.
Lorsque votre TI-82 Advanced est en mode MathPrint™, plusieurs fonctions permettent d'insérer le modèle MathPrint™ dans l'écran de calcul. Par exemple, abs( insère le modèle valeur absolue dans l'écran de calcul et non abs(.


MathPrint™


Classic