You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Reference Guide for the TI-82 Advanced Graphing Calculator > S

S

SauveBDG

 

SauveBDGn

Place le graphe courant dans la base de données de graphe BDGn.

SuaveFen

 

SuaveFen

Mémorise immédiatement la fenêtre d’affichage courante.

SuaveImage

 

SuaveImagen

Place l’image de graphe courante dans Imgn

Sci

 

Sci

Règle le mode d’affichage de notation scientifique.

Sélect(

 

Sélect(listeX,listeY)

Sélectionne un ou plusieurs points de données d’un nuage de points ou d’une courbe xy (uniquement), puis place les coordonnées de ces points dans deux nouvelles listes listeX et listeY.

Séquentiel

 

Séquentiel

Passe en mode de représentation graphique séquentielle des fonctions

sh(

 

sh(valeur)

Donne le cosinus hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.

shL1(

 

shL1 (valeur)

Donne l’argument cosinus hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.

Simul

 

Simul

Règle le mode de représentation graphique simultanée des fonctions.

sin(

 

sin(valeur)

Donne le sinus d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.

sinL1(

 

sinL1(valeur)

Donne l’arc sinus d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.

sinh(

 

sinh(valeur)

Donne le sinus hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.

sinhL1 (

 

sinhL1 (valeur)

Donne l’argument sinus hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.

sold(

sold(npmt[,précision])

Calcule le solde à npmt pour un tableau d’amortissement en utilisant les valeurs mémorisées pour PV, æ, et PMT et arrondit le résultat du calcul en fonction de précision.

somme(

 

somme(liste[,début,fin])

Donne la somme des éléments de liste entre début et fin.

sommeG(

 

G(expression[,début,fin])

Commande Classique comme indiqué.

En mode MathPrint™, le modèle de saisie de somme affiche et donne la somme des éléments de liste entre début et fin, début <= fin.

somCum(

 

somCum(liste)

Donne une liste des sommes cumulées des éléments de liste, en commençant par le premier élément.

somCum(

 

somCum(matrice)

Donne la matrice des sommes cumulées des éléments de matrice. Chaque élément de la matrice obtenue correspond à la somme cumulée de tous les éléments d'une colonne d’une matrice de haut en bas.

sous-Chaîne(

 

sous-Chaîne(chaîne,début,longueur)

Donne une chaîne de caractères qui est une sous-chaîne d’une chaîne existante, à partir de début jusqu’à longueur.

Stats1 var

 

Stats1 var [Xnomliste,listefréq]

Effectue une analyse à une variable sur les données de Xnomliste avec la fréquence listefréq.

Stats2 var

 

Stats2 var [Xnomliste,Ynomliste,listefréq]

Effectue une analyse à deux variables sur les données de Xnomliste et Ynomliste avec la fréquence listefréq.

Stop

 

Stop

Met fin à l’exécution du programme et revient à l’écran de calcul.

studentFdp(

 

studentFdp(x,df)

Calcule la densité de probabilité (Fdp) de la loi de Student-t à une valeur x spécifiée à df degrés de liberté.

studentFRép(

 

studentFRép(borneinf,bornesup,dl)

Calcule la fonction de répartition de la loi Student-t entre borneinf et bornesup pour les degrés de liberté df spécifiés.

suite(

 

suite(expression,variable,début,fin[,incrément])

Donne la liste créée en évaluant expression en fonction de variable, incrémentée de début à fin selon l’incrément spécifié.

Suite

 

Suite

Règle le mode de représentation graphique des suites.