You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Reference Guide for the TI-82 Advanced Graphing Calculator > C

C

CalculsAUTO

CalculsAUTO

Définit une table qui affiche automatiquement les valeurs Y(x).

CalculsDem

CalculsDem

Définit une table dans laquelle les valeurs Y(x) sont affichées à la demande.

CaptVar(

 

CaptVar(variable[,portflag])

Obtient le contenu de la variable sur une autre
TI-82 Advanced et le stocke dans variable sur la
TI-82 Advanced de destination. Par défaut, la
TI-82 Advanced utilise le port USB. Si le câble USB n'est pas branché, elle utilise le port I⁄O.

portflag=0 utiliser le port USB si connecté ;
portflag=1 utiliser le port USB ;
portflag=2 utiliser le port I⁄O

carChaîne(

 

carChaîne(chaîne, sous-chaîne[,début])

Donne la position du premier caractère de sous-chaîne dans chaîne en commençant à début.

Cercle(

 

Cercle(X,Y,rayon[,n°styletrait])

Trace un cercle de centre (X,Y) et de rayon spécifié.

ch(

 

ch(valeur)

Donne le cosinus hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste

chaîne(

 

chaîne(matriceA,matriceB)

Donne une matrice qui se compose de matriceA augmentée des colonnes de matriceB.

chaîne(

 

chaîne(listeA,listeB)

Donne une liste qui se compose de listeA à la fin de laquelle est rajoutée listeB.

Chaîne4Équ(

 

Chaîn e4Équ(chaîne,Y= var)

Convertit chaîne en une équation et la stocke dans la variable Y= .

c2Fdp(

 

c2Fdp(x,dl)

Calcule la densité de probabilité (Fdp) de la loi c2 à une valeur x spécifiée et à dl degrés de liberté.

c2FdRép(

 

c2FdRép(borninf,bornsup,dl)

Calcule la fonction de répartition de la loi c2 entre borninf et bornsup à dl degrés de liberté.

c2GOF‑Test(

 

c2GOF‑Test(listeobservée,listeattendue,dl [,repgraph])

Effectue un test pour s'assurer que les données des échantillons sont issues d'une population conforme à la loi spécifiée.

 

c2LTest(

 

c2LTest(matriceobservée,matriceattendue[,repgraph])

Effectue un test Khi-deux. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés.

CLASSIC

 

CLASSIC

Affiche les entrées et les résultats sur une seule ligne, par exemple 1/2 + 3/4.

codeTouch

 

codeTouch

Donne le code de la dernière touche enfoncée ou 0 si aucune touche n’a été enfoncée.

Combinaison

 

valeurA Combinaison valeurB

Donne le nombre des combinaisons des éléments valeurA pris valeurB fois.

Combinaison

 

valeur Combinaison liste

Donne une liste des combinaisons des éléments valeur pris un nombre de fois égal à chaque élément de liste.

Combinaison

 

liste Combinaison valeur

Donne une liste des combinaisons de chaque élément de liste pris valeur fois.

Combinaison

 

listeA Combinaison listeB

Donne une liste des combinaisons de chaque élément de listeA pris un nombre de fois égal à chaque élément de listeB.

 

2‑CompÜTest

 

2‑CompÜTest[nomliste1,nomliste2,fréquence1, fréquence2,alternative, repgraph]

(Liste de données fournie en entrée)

Effectue un test de Fisher Ü sur deux échantillons. alternative=L1, 0 ou 1 selon que la relation testée est >,# ou <. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont numériques.

2‑CompÜTest

 

2‑CompÜTestSx1,n1,Sx2,n2[,alternative,repgraph]

(Statistiques de base fournies en entrée)

Effectue un test de Fisher Ü sur deux échantillons. alternative=L1 ou 1 selon que la relation testée est >, # ou <. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont numériques.

2‑CompTIntC

 

2‑CompTIntC[nomliste1,nomliste2,fréquence1,fréquence2,niveau deconfiance,pooled]

(Liste de données fournie enentrée)

Détermine un intervalle de confiance de Fisher sur deux échantillons. Si pooled=1, les variances sont regroupées ; si pooled=0, elles ne le sont pas.

2‑CompTIntC

 

2‑CompTIntv1,Sx1,n1,v2,Sx2,n2[,niveau de confiance,pooled]
(Statistiques de base fournies en entrée)

Détermine un intervalle de confiance de Fisher sur deux échantillons. Si pooled=1, les variances sont regroupées ; si pooled=0, elles ne le sont pas.

2‑CompTTest

 

2‑CompTTest [nomliste1,nomliste2,
fréquence1,fréquence2,alternative,pooled,repgraph])

Effectue un test de Fisher sur deux échantillons. alternative=L1, 0 ou 1 selon que la relation est >, ou <. Si pooled=1, les variances sont regroupées ; si pooled=0, elles ne le sont pas. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont numériques.

2‑CompTTest

 

2‑CompTTestv1,Sx1,n1,v2,Sx2,n2[,alternative,pooled,repgraph])

(Statistiques de base fournies en entrée)

Calcule un test de Fisher sur deux échantillons. alternative=L1, 0 ou 1 selon que la relation est >, ou <.Si pooled=1, les variances sont regroupées ; si pooled=0, elles ne le sont pas. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont numériques.

2‑CompZIntC(

 

2‑CompZIntC(s1,s2[,nomliste1,nomliste2,fréquence1,fréquence2,niveau de confiance])

(Liste de données fournie enentrée)

Détermine un intervalle de confiance Z sur deux échantillons.

2‑CompZIntC(

 

2‑CompZIntC(s1,s2,v1,n1,v2,n2[,niveau de confiance])

(Statistiques de base fourniesen entrée)

Détermine un intervalle de confiance Z sur deux échantillons.

 

2‑CompZTest(

 

2‑CompZTest(
s1,s2[,nomliste1,nomliste2,
fréquence1,fréquence2,alternative,repgraph])

(Liste de données fournie en entrée)

Effectue un Z test sur deux échantillons. alternative=L1,0 ou 1 selon que la relation testée est >, # ou <. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont numériques.

2‑CompZTest(

 

2‑CompZTest(s1,s2,v1,n1,v2,n2[,alternative,repgraph])

(Statistiques de base fournies en entrée)

Effectue un Z test sur deux échantillons. alternative=L1, 0 ou 1 selon que la relation testée est >, # ou <. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont numériques.

conj(

 

conj(valeur)

Donne le conjugué d’un nombre complexe ou d’une liste de nombres complexes.

convHeur

 

convHeur(secondes)

Convertit les secondes en unités de temps plus facilement compréhensibles en vue d'une évaluation. La liste utilise le format {jours,heures,minutes,secondes}.

CoordAff

 

CoordAff

Active l’affichage des coordonnées du curseur.

CoordNAff

 

CoordNAff

Désactive l’affichage des coordonnées du curseur.

CoordPol

 

CoordPol

Active les coordonnées graphiques polaires.

CoordRect

 

CoordRect

Active la forme algébrique des coordonnées graphiques.

CorrelAff

 

CorrelAff

Règle le mode Diagnostic activé ; r, r2 et R2 s’affichent comme résultats du modèle d’ajustement.

CorrelNAff

 

CorrelNAff

Règle le mode Diagnostic désactivé ; r, r2 et R2 ne s’affichent pas comme résultats du modèle d’ajustement.

cos(

 

cos(valeur)

Donne le cosinus d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.