You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Premiers contacts avec la calculatrice graphique TI-82 Advanced > Accès au mode Examen

Mode Examen et voyant DEL associé

Liens thématiques

Accès au mode Examen

Utilisation du mode Verrouillage examen

Gestion des piles avant un examen

La TI-84 Plus T utilise 4 piles AAA.

TI donne les recommandations suivantes :

Utilisez des piles neuves pour un examen.
Munissez-vous d’un jeu de piles neuves lors d’un examen.
Vous ne pouvez pas accéder au mode Examen si l’état des piles est bas ou très bas.

Piles usagées

Si l’état des piles est bas :

Un écran d’avertissement d’état des piles bas s’affiche lorsque vous allumez la calculatrice graphique.

Remplacez les piles.

État des piles très bas

Si l’état des piles est très bas :

Un message d’état des piles bas clignote dans l'écran de calcul.
La calculatrice est mise hors tension.
Remplacez les piles.

Accès au mode Examen

Vous ne pouvez pas régler cette calculatrice en mode examen à moins d'y être invité par l'examinateur.

1. Éteignez la calculatrice (ƒÉ).
2. Maintenez enfoncées les touches , Í et É.
3. Appuyez sur OK dans chaque écran afin de mettre la calculatrice en mode examen.
Le voyant DEL correspondant se met à clignoter.

 

Pour éteindre le voyant DEL et réactiver les fichiers après l'examen, connectez-vous (au moyen d'un câble USB d'unité à unité) à une autre calculatrice et envoyez une liste.

Il est recommandé d'éteindre le voyant DEL d'examen une fois l'examen terminé afin d'économiser la batterie de l'unité.

Utilisation du mode Verrouillage examen

Le mode Verrouillage examen est une séquence de trois touches permettant de mettre la TI-82 Advanced dans l'état requis pour un examen.
Vous pouvez uniquement régler la calculatrice en mode examen lorsque vous y être invité par l'examinateur.
Le voyant DEL d'examen clignote en jaune une fois que vous avez configuré correctement la calculatrice pour l'examen.
Vous avez la possibilité de créer des programmes TI-Basic au cours de l'examen.
Mode Verrouillage examen :
- Supprime la totalité des fichiers conservés dans la mémoire RAM et la mémoire archive, à l'exception des applications autorisées développées par TI, fournies avec la calculatrice.
- Définit les paramètres de mode sur leur configuration par défaut.

 

Pour utiliser le mode Verrouillage examen :

1. Avec la calculatrice ÉTEINTE, maintenez enfoncées les touches , Í et É.
2. Relâchez les trois touches. (L'écran OPTIONS RÉINIT s'affiche.)
3. 3. Sélectionnez OK.
4. Appuyez sur n'importe quelle touche.
5. Appuyez sur ½ 4 pour vérifier que les variables (VAR) Pic et Image sont désactivées.

Dans l'écran de gestion de la mémoire (y L Gest. Mémoire/Suppr.), les fichiers désactivés sont identifiés par le symbole Différent de (≠).

Remarques :

La TI-82 Advanced est en mode examen lorsque le voyant DEL clignote en jaune.

Pour quitter le mode examen sur la calculatrice TI-82 Advanced, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Connectez la calculatrice à une autre (au moyen du câble d'unité à unité), puis transférez des fichiers en appuyant sur y [Liaison] ENVOYER/RECEVOIR.

-ou-

Envoyez un fichier de calculatrice à partir d'un ordinateur à l'aide de TI Connect™ CE.

Remarque : pour économiser la durée de vie de la batterie, quittez le mode Verrouillage examen dès que l'examen est terminé.