| • | LICENSES – zeigt Informationen über gültige Lizenztypen und wie viele Lizenzen frei, reserviert oder in Verwendung sind. Hinweis: Bei unserer Lizenzierung werden die Begriffe „Lizenz“ und „Berechtigung“ synonym verwendet. |
Eine Berechtigung enthält Lizenzen, die Benutzerkonten zugewiesen werden. Wenn einem Benutzerkonto eine Lizenz zugewiesen wird, ist die Lizenz für diesen Benutzer für den Rest der Berechtigung reserviert, es sei denn, ein Administrator widerruft die Reservierung ausdrücklich. Administratoren müssen die Lizenzen nicht speziell zuweisen (ein Klick pro Benutzer) – das System erlaubt eine „faule Reservierung“, bei der die ersten Benutzer in OrgAdmin die Lizenz selbst reservieren, wenn sie zum ersten Mal eine Lizenz verbrauchen.
Die Lizenz berechtigt jeden namentlich genannten Nutzer, die Software auf Geräten gleichzeitig zu nutzen. Wenn sich der Benutzer bei einer Anwendung auf dem Gerät anmeldet, wird dem Gerät automatisch Zeit gewährt, damit der Benutzer die Software weiter nutzen kann, ohne sich erneut authentifizieren zu müssen. Während dieser Zeit, in der keine erneute Authentifizierung erforderlich ist, gilt das Gerät als „in Gebrauch“, auch wenn der Benutzer die Anwendung gerade nicht nutzt oder die Anwendung gar nicht geöffnet ist. Solange die Anwendung geöffnet ist und eine Verbindung zum Lizenzserver besteht, wird die Lizenz jedes Mal automatisch aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die gewährte Zeit für das Gerät neu gestartet. Die einzige Möglichkeit, ein Gerät nicht mehr als in Gebrauch zu führen, besteht darin, dass sich der Benutzer ausdrücklich von der Anwendung abmeldet oder wartet, bis die Zeit abgelaufen ist. Um sich bei der Anwendung anzumelden, wenn keine gewährte Zeit zur Verfügung steht, oder um sich von der Anwendung abzumelden, ist eine Internetverbindung zum Lizenzserver erforderlich.
Auf der Registerkarte LICENSES im TI OrgAdmin Dashboard können Sie ENTITLEMENT DETAILS anzeigen, indem Sie den Link auswählen.
Die ENTITLEMENT DETAILS beinhalten:
| • | Name: |
| • | Consuming groups: |
| • | Assigned licenses: |
Auf der Registerkarte LICENSES im TI OrgAdmin Dashboard können Sie LICENSES DETAILS und USAGE anzeigen, indem Sie
auswählen. Wählen Sie License details oder Usage.
Unter LICENSE DETAILS finden Sie die für Ihre Organisation verfügbaren Lizenzen. Die Details beinhalten:
| • | Name: |
| • | Status: |
| • | Entitlement: |
| • | Model: |
| • | Type: |
| • | Reserved: |
| • | Total seats: |
| • | Consumed seats: |
| • | Available seats: |
Sie können die Nutzung der Lizenz eines Benutzers überprüfen, indem Sie den einzelnen Benutzer oder „In License“ über „Usage“ auswählen.
LICENSES – zeigt Informationen über gültige, ungültige oder deaktivierte Lizenztypen und wie viele Lizenzen frei, reserviert oder in Verwendung sind. Hinweis: Bei unserer Lizenzierung werden die Begriffe „Lizenz“ und „Berechtigung“ synonym verwendet.
|
Bei dem Lizenzmodell von TI ist es nicht notwendig, eine Lizenz zu „reservieren“; Sie können dies jedoch tun, wenn Sie sicherstellen möchten, dass ein bestimmter Benutzer einen eigenen Lizenzplatz erhält. Um eine Lizenz zu reservieren, wählen Sie den gewünschten Benutzer aus und klicken Sie auf „Reserve“. |
Hinweis: Die Farbe zeigt an, ob der Benutzer in den letzten 30 Tagen aktiv war |
|
Sie können auch den Lizenzplatz eines Benutzers freigeben, wodurch eine Lizenz für einen anderen Benutzer frei wird. Reserved – Der Lizenzplatz wurde für den Benutzer reserviert. Release – gibt den Lizenzplatz des Benutzers frei. Der Platz ist nun für einen anderen Benutzer verfügbar. |
|