TI-Innovator™ Hub 由 TI CE 图形计算器或 TI-Nspire™ CX 手持设备中的电池供电。在使用大功率设备(如伺服电机)进行的某些活动中,可能需要使用辅助电源(TI 壁挂式适配器或外部电池)。
TI-Innovator™ Hub 对 TI CE 图形计算器或 TI-Nspire™ CX 图形计算器的电池影响极小。
使用输入或输出端口时:
某些 I/O 模块需要使用外部电源,原因是它们使用了 TI-Innovator™ Hub上的5V (OUT3 或 IN3)端口。详情请参见“I/O Module(I/O 模块)”部分。
使用试验板连接器时:
由试验板连接器的 5V 输出供电的电路需要外部电源。
您可以使用 TI 壁挂式适配器或外部电池进行额外供电。TI-Innovator™ Hub 附带的 TI 壁挂式适配器与 TI CE 图形计算器和 TI-Nspire™ CX 计算器附带的壁挂式充电器相同。外部电池作为配件单独出售,其属于 TI-Innovator™Hub。
为确保安全操作,您应当仅使用 TI 提供的电池和电源。
外部电池可以为 TI 图形计算器供电不能满足其需求的组件提供额外电源。选择此电池(型号 MP-3000)以满足 TI-Innovator™ 组件对电源的需求。
若使用 TI-Innovator™ Hub 附带的标准 A 转微型 B USB 线缆,外部电池应连接到 TI-Innovator™ Hub 上的 PWR USB 端口。外部电池具有打开/关闭开关,必须打开此开关才能为 TI-Innovator™ Hub 供电。
电池寿命取决于连接到 TI-Innovator™Hub的组件 例如,若使用外部电池,“将科学知识融入工程设计”活动中使用的伺服电机模块可持续运行 8 小时。其他组件有些可以持续运行更长时间,有些则会更快地耗尽电池电量。
锂离子电池会随自身老化而失去容量。如果正常使用且适当维护,电池预期寿命为三年左右。
外部电池可以使用TI墙适配器(TI-Innovator™Hub附带)或插入计算机USB端口的TI-InnovatorHub附带的USB线缆进行充电。
打开外部电池时,外部电池上的 LED 电池指示灯会显示电池的大致电量(25%、50%、75% 和 100%)。LED 会在 10 秒后自行关闭。
仅对将外部电池用于 TI-Innovator™ Hub 的情况进行了专门测试。
电池可供8小时的持续行进。典型使用中包括了预期的因编程而频繁中断。在这种情况下,充满电后可持续使用数天。
将迷你USB线缆连接到右前侧的PWR端口Rover。线缆另一端可以连接到PC或TI 壁挂式充电器。
四格电池电量LED指示灯可显示电池容量。当四个LED均为绿色,表示Rover电池充满电。