TI-Innovator™ Hub应用,用于 TI CE 图形计算器

什么是 TI-Innovator™ Hub 应用?

TI-Innovator™ Hub应用将 HUB 菜单添加到 TI CE 图形计算器上的编程菜单中。

此菜单选项使您可以轻松选择命令,这些命令通常用于创建程序时,此时使用 TI-Innovator™Hub

如何知道我是否拥有 TI-Innovator™Hub 应用?

为了确定Hub应用是否已加载到 TI CE 图形计算器上,请按照以下步骤操作。

1. 按 2nd [mem]
2. 选择选项“2: Mem Management/Delete(内存管理/删除)…"
3. 选择选项“A: Apps(应用)”
4. TI-Innovator™ Hub应用在应用列表中列为“Hub”。确认列表中列出了 Hub。

我需要哪个版本的 TI-Innovator™ Hub应用?

为获得最佳效果,请始终使用最新版本的TI-Innovator™ Hub App和TI-CE系列图形计算器。访问education.ti.com/en/product-resources/whats-new-84-ce 以得到最新版本。

我如何知道 TI-Innovator™ Hub应用的版本号?

为了确定您的TI CE图形计算器上加载的Hub应用的版本,请按照以下步骤操作。

1. 按 2nd [mem]
2. 选择选项“2: Mem Management/Delete(内存管理/删除)…"
3. 选择选项“A: Apps(应用)”
4. 按住向下箭头直到选中 Hub 应用。
5. 查看标题栏上的 Hub 应用版本号。

如何获得 TI-Innovator™Hub 应用?

TI-Innovator™ Hub应用可从 TI 网站下载,网址为 education.ti.com/latest

每次更新计算器操作系统时是否需要更新 TI-Innovator™ Hub 应用?

TI-Innovator™ Hub 应用只需在有新功能添加到其中时进行更新。但强烈建议您始终保持 TI 产品更新到最新的操作系统和版本。更新操作系统时,始终记得查看是否有任何应用也需要更新。

我需要应用才能使用基于TI-Nspire™ CX技术的TI-Innovator™Hub吗?

不需要。TI-Nspire™ CX 技术内置有与 TI-Innovator™ Hub通信的所有命令。为获得最佳效果,请始终使用最新版本的TI-Nspire™。