BBPORT

Opdracht:

SLUIT BBPOORT AAN

Opdrachtsyntax:

CONNECT BBPORT [MASK-waarde]

Bereik

Beschrijven:

Indien de optionele MASK-parameter niet gespecificeerd is, sluit deze opdracht de 10 BB pinnen aan op het BBPORT-object als digitale I/O-pinnen.

De optionele MASK-parameter kan worden gebruik om selectief bepaalde pinnen aan te sluiten. De MASK-waarde kan worden opgegeven in het decimale, binaire of hexadecimale format. 1023 of 0X3FF selecteert bijvoorbeeld alle 10 de pinnen en is de standaard interne MASK-waarde die wordt gebruikt door het BBPORT-object indien er geen MASK​-parameter is gespecificeerd.

 

Een ander voorbeeld: Als alleen pinnen BB1 en BB2 zullen worden gebruikt, dan selecteert een MASK-waarde van 3 of 0x03 op deze twee pinnen.

Uitkomst:

Indien er geen MASK is gespecificeerd, kan het programma (naar) alle pinnen van BBPORT lezen/schrijven.

Indien er een MASK is gespecificeerd, kan het programma naar de gespecificeerde pinnen schrijven.

Type of
adresseerbare component:

Sensor