| • | Vérifiez que la calculatrice est sous tension. |
| • | Si vous vous connectez à une calculatrice à l’aide USB Unit‑to‑Unit (Mini‑A to Mini‑B) d’un câble, veillez à brancher l’extrémité « B » du câble au DONNÉES connecteur sur la partie inférieure du |
| • | Vérifiez que votre calculatrice ou votre ordinateur remplit les exigences liées à la configuration système (ici). |
| • | Vérifiez que l’extrémité du câble USB branché sur la calculatrice est complètement insérée. |
| 1. | Éteignez la calculatrice hôte ou l’ordinateur – OU – Débranchez le câble USB. |
| 2. | Coupez toute source d’alimentation auxiliaire connectée au port PWR du |
| • | Si vous avez collé un code provenant d’une source externe ou d’un éditeur de texte, il se peut qu’il contienne des guillemets « courbes » (“...”) dans des endroits nécessitant des guillemets droits ("..."). Il se peut vous ayez besoin de remplacer certains ou tous les guillemets courbes. |
| • | Les règles de syntaxe sont légèrement différentes entre la calculatrice graphique TI CE et la technologie TI‑Nspire™ CX. Un code initialement créé par une plateforme peut nécessiter des modifications afin de fonctionner sur l’autre. |
| • | Sur la calculatrice graphique TI CE, assurez-vous que la fin de ligne de votre code ne comporte pas de caractère espace. Pour trouver ces espaces indésirables dans une ligne, déplacez le curseur vers la ligne et appuyez sur y ~. Des espaces adjacents présents dans un code peuvent également provoquer une erreur de syntaxe. |
| • | Calculatrice graphique TI CE : Appuyez sur la touche É. |
| • | Unité TI‑Nspire™ CX : Maintenez la touche c enfoncée et appuyez plusieurs fois sur ·. |
| • | Windows® : Maintenez la touche F12 enfoncée et appuyez plusieurs fois sur Entrée. |
| • | Mac® : Maintenez la touche F5 enfoncée et appuyez plusieurs fois sur Entrée. |
| • | Pour la mise à jour d’un schéma, vérifiez que vous utilisez le USB Standard A to Micro câble, non pas le USB Standard A to Mini‑B câble. Branchez l’extrémité micro du câble au connecteur PWR sur la partie supérieure du |
| • | Assurez-vous d’utiliser l’un des navigateurs web requis pour la mise à jour. Voir la Configuration requise (ici). |
Pour plus d’informations sur le dépannage, voir Dépannage dans le TI‑Innovator™ eGuide du système (ici).