|
Instruction : |
Wait |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
Wait timeInSeconds Interrompt l’exécution pendant une période de timeInSeconds secondes. |
|
Plage |
0 à 100 |
|
Décrire : |
Wait peut être utilisée dans les programmes du hub TI-Innovator™ pour donner du temps aux communications du capteur ou de la commande avant l’exécution par le programme de la ligne de commande suivante. Wait est particulièrement utile dans un programme qui nécessite un léger délai pour que les données soient disponibles. L’argument timeInSeconds doit être une expression qui peut être simplifiée en une valeur décimale comprise dans la plage allant de 0 à 100. La commande arrondit cette valeur à 0,1 seconde près. Remarque : Vous pouvez utiliser la commande Wait dans un programme créé par l’utilisateur, mais pas dans une fonction. |
|
Résultat : |
Wait suspend l’exécution d’un programme pendant une durée donnée. La durée maximale est de 100 secondes. Pendant la période de suspension, l’indicateur d’occupation est allumé dans le coin supérieur droit de l’écran. |
|
Type ou |
Non applicable |