| • | No exponga el |
| • | No desmonte ni maltrate el |
| • | No coloque nada que pese más de 1 kg o 2.2 lb sobre la plataforma del |
| • | Use solamente los cables USB proporcionados con el |
| • | Utilice solamente los cables proporcionados con el |
| • | Utilice solamente el cargador de pared TI que se incluye con el |
| • | El medidor de rango ultrasónico |
| • | Para mejores resultados, deje la caja del deslizador fuera de la calculadora graficadora. |
| • | Para obtener el mejor rendimiento, utilice el |
| • | Para obtener el mejor rendimiento, utilice el |
| • | No gire las pinzas del sujetador de la plataforma de la calculadora sin levantarlas primero. Se podrían romper. |
| • | No utilice el marcador como palanca para jalar o empujar el |
| • | No desatornille el recinto de la caja en la parte inferior del |
| • | Al insertar el cable en la placa de pruebas en el |
Precaución: Si se suelta o se desconecta cualquiera de los cables, utilice esta imagen como referencia para corregir las conexiones.
|
Consulte la vista de la parte inferior |
|---|
|
|