Usted está aquí: Recursos para el TI-Innovator™ Rover > TI-Innovator™ Rover Guía de configuración > Cómo conectar TI‑Innovator™ Rover

Cómo conectar TI‑Innovator™ Rover

Es necesario realizar dos tipos de conexiones para utilizar el TI-Innovator™ Rover.

Primero, conecte el Rover al TI-Innovator™ Hub utilizando los dos cables de cinta que se proporcionan.
Después, conecte el hub a una calculadora graficadora utilizando el USB Unit‑to‑Unit (Mini‑A to Mini‑B) cable incluido con el hub.

Cómo conectar el TI-Innovator™ Rover al TI-Innovator™ Hub

1. Inserte el cable de cinta de la placa de pruebas en el conector de la placa de pruebas del hub.

Nota: Es muy importante que inserte el cable correctamente. Asegúrese de que el terminal del cable rojo (oscuro) esté insertado en el orificio de 5 V en el conector de la placa de pruebas del hub.

2. Guíe con cuidado el cable conectado a través de la abertura en la parte posterior del Rover.
3. Conforme pasa el cable, deslice el hub hacia su lugar utilizando los rieles guía.

Escuchará un clic cuando el hub esté bien insertado.

4. Abra las dos lengüetas del conector del cable de la placa de circuitos del Rover.
5. Alinee la muesca en el cable con la ranura en el conector de la placa de circuitos.
6. Inserte el cable y cierre las lengüetas de la placa.

7. Inserte un extremo del cable I2C en la placa de circuitos del Rover.

Nota: Existen dos puertos I2C posibles. Utilice el Puerto 1.

8. Inserte el cable suelto I2C en los rieles laterales.

9. Alinee la pestaña en el cable I2C con la parte superior del puerto I2C.
10. Inserte el extremo libre en el conector del cable I2C en el puerto I2C en la parte posterior del hub.

Conexión del TI-Innovator™ Hub a la calculadora graficadora

1. Levante el Rover hacia arriba.
2. Levante y gire las pinzas del sujetador de la calculadora para que estén paralelas al costado del Rover.
3. Coloque la calculadora graficadora TI CE o el dispositivo portátil TI-Nspire™ CX en la plataforma con la pantalla hacia el sujetador del marcador.
4. Gire las pinzas para que la etiqueta de CE o CX esté hacia adentro para que coincida con la calculadora graficadora.

Las pinzas encajarán a presión en su lugar cuando estén colocadas correctamente.

Precaución: No gire las pinzas del sujetador de la calculadora sin levantarlas primero. Se podrían romper.

5. Identifique el conector "B" en el cable USB de unidad a unidad (Mini‑A a Mini‑B). Cada extremo de este cable tiene grabada una letra.
6. Inserte el conector "B" en el puerto de DATOS del hub.
7. Inserte el extremo libre del cable (el conector "A") en el puerto USB en la calculadora graficadora.