|
Comando: |
Wait |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
Esperar tiempoEnSegundos Suspende la ejecución por un periodo de tiempoEnSegundos segundos. |
|
Rango |
0 a 100 |
|
Descripción: |
Wait se puede utilizar en los programas TI-Innovator™ Hub para dar tiempo a las comunicaciones del sensor o control antes de que el programa ejecute la siguiente línea de comandos. Wait es especialmente útil en un programa que necesite una demora breve para permitir que los datos solicitados estén disponibles. El argumento tiempoEnSegundos debe ser una expresión que se simplifica a un valor decimal en el rango de 0 a 100. El comando redondea este valor al 0.1 segundo más cercano. Nota: Puede usar el comando Wait dentro de un programa definido por el usuario, pero no dentro de una función. |
|
Resultado: |
Wait suspende la ejecución de un programa durante un tiempo determinado. El tiempo máximo es de 100 segundos. Durante el tiempo de espera, el indicador de ocupado está encendido en la esquina superior derecha de la pantalla. |
|
Tipo o |
No aplicable |