Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > RANGE

RANGE

El comando RANGE se utiliza con varios sensores de entrada analógicos para volver a asignar el rango interno del convertidor analógico a digital (Analog to Digital Converter, ADC) de 0 a 16383 (valores ADC de 14 bits) a un rango de punto flotante especificado como los parámetros a este comando, junto al sensor al que se aplica el rango. El formato para ajustar el rango de un sensor es RANGE sensor [i] mínimo máximo. Para eliminar/restablecer el valor predeterminado del rango de un sensor dado, ajuste el valor mínimo y máximo a cero. El valor mínimo debe ser menor que el valor máximo al establecer un rango válido.

Un rango de corriente de sensores, si está presente, puede obtenerse mediante READ sensor [i] RANGE. Se devolverá una lista de dos elementos de números en la forma { mínimo, máximo}.

Nota: Si no se aplicó ningún rango al sensor, se devolverá un error si es que se intenta leer el rango del sensor.

Puede obtenerse un valor de promedio de sensores individuales mediante READ sensor [i] RANGE.

RANGE 'something' (para dispositivos analógicos, asigna el rango ADC desde 0 a 16383 al rango especificado, mín. < máx., mín., máx. con cualquier valor).

Comandos para RANGE

CE Calculadoras

TI-Nspire™ CX