Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > Get( > Get(

Get(

Comando:

Get(

Sintaxis del comando:

CE Calculadoras:

Get(variable)

 

Plataforma TI-Nspire CX:

Get [promptString,] var[, statusVar]

Get [promptString,] func(arg1, ...argn) [, statusVar]

Rango

Descripción:

 

Resultado:

Comando de programación: Recupera un valor de un TI-Innovator™ Hub conectado y asigna el valor a la variable var.

El valor se debe solicitar:

De antemano, a través de Send "READ ..." en forma de comando.

— o —

Mediante la inserción de una solicitud "READ ..." como argumento promptString opcional. Este método le permite usar un solo comando para solicitar el valor y recuperarlo. (Solo para la plataformaTI-Nspire™ CX).

Se lleva a cabo una simplificación implícita. Por ejemplo, una cadena recibida de "123" se interpreta como valor numérico.

 

La siguiente información se aplica únicamente a la plataforma TI-Nspire CX :

Para conservar la cadena, use GetStr en lugar de Get.

Si incluye el argumento opcional statusVar, se le asigna un valor que se basa en el éxito de la operación. Un valor de cero significa que no se recibieron datos.

En la segunda sintaxis, el argumento func() permite a un programa almacenar la cadena recibida como una definición de la función. La sintaxis opera como si el programa ejecutara el comando:

Se define func(arg1, ...argn) = received string

Entonces el programa puede usar la función func() definida.

Nota: Puede usar el comando Get dentro de un programa definido por el usuario, pero no dentro de una función.

Tipo o
Componente referenciable:

Todos los dispositivos de entrada.