Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > CONNECT-Input > DIGITAL.IN i [TO] IN n/BB n [[AS] INPUT|PULLUP|PULLDOWN]

DIGITAL.IN i [TO] IN n/BB n [[AS] INPUT|PULLUP|PULLDOWN]

Comando:

DIGITAL.IN i [TO] IN n/BB n [[AS] INPUT|PULLUP|PULLDOWN]

Sintaxis del comando:

CONNECT DIGITAL.IN i [TO] IN n/OUT n/BB n

Rango:

 

Descripción:

Conecta un objeto digital genérico a una clavija o puerto especificado. La clavija conectada está configurada como una señal de salida digital, de forma predeterminada LOW, o una señal de entrada digital, de forma predeterminada INPUT sin levante o bajada habilitada.

El número de índice puede referirse a una entrada o salida. Ambos elementos comparten el índice, ya que una señal DIGITAL puede ser una entrada o salida.

CONNECT DIGITAL.IN 1 [TO] IN 1

Resultado:

Conecta la clavija al estado de entrada predeterminado del objeto digital, INPUT predeterminado.

Tipo o
Componente referenciable:

Control/sensor