Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > CONNECT-Input > BBPORT

BBPORT

Comando:

CONNECT BBPORT

Sintaxis del comando:

CONNECT BBPORT [MASK value]

Rango

Descripción:

Cuando no está especificado MASK opcional, este comando conecta todas las 10 clavijas BB al objeto BBPORT como clavijas de E/S.

El parámetro MASK es opcional y se puede utilizar para conectar selectivamente clavijas específicas. El valor de la máscara se puede especificar en un formato decimal, binario o hexadecimal. Por ejemplo 1023 o 0X3FF selecciona todas las 10 clavijas y es el valor de la máscara interna predeterminado que utiliza el objeto BBPORT si no se especifica una MASK.

 

Otro ejemplo: Si solo se van a usar las clavijas BB1 y BB2, un valor de máscara de 3 o 0x03 se seleccionará en las dos clavijas.

Resultado:

Si no se especifica una MASK, el programa puede leer/escribir en todas las clavijas del BBPORT.

Si se especifica una MASK, el programa puede escribir en clavijas especificadas.

Tipo o
componente referenciable:

Sensor