El comando AVERAGE se utiliza para establecer el número de muestras de ADC (convertidor de analógico a digital) tomadas para representar una sola lectura analógica del sensor. De forma predeterminada, el TI-Innovator™
Para los sensores individuales, el valor predeterminado se puede cambiar después de la operación CONNECT mediante el comando AVERAGE. El formato es AVERAGE sensor [i] value donde sensor es un sensor de la tabla siguiente, [i] es el índice, si es necesario para identificar el sensor específico, y el valor es un número de 1 a 25.
Cuando se solicita una muestra, el sensor tomará el valor numérico de las lecturas, 10 microsegundos aparte, sumando las lecturas juntas y promediándolas sobre el número de lecturas tomadas.
Se puede obtener un valor promedio de los sensores individuales mediante el sensor READ [i] AVERAGE.
AVERAGE 'something' (para dispositivos analógicos, establece el valor de sobremuestreo individual para la lectura, de 1 a 25)
|
Comando: |
AVERAGE |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
AVERAGE |
|
Descripción: |
Especifica el número de lecturas analógicas a tomar en un sensor específico para obtener una sola lectura de dicho sensor. Los valores válidos son de 1 a 25 lecturas, que se toman con 10 microsegundos de diferencia y se promedian entre sí. Los sensores usan el valor predeterminado del sistema de 3 lecturas si es que no se altera cambiando la configuración global del sistema mediante una orden SET AVERAGING. |
|
Resultado: |
|
|
Tipo o |
|
|
CE Calculadoras
|
TI‑Nspire™ CX
|