Voi siete qui: Guida del Calcolatrice scientifica TI-30X Plus MathPrint™ > Strumenti matematici > Calcolo di espressioni

Calcolo di espressioni

% ‡

Premere % ‡ per immettere e calcolare un'espressione mediante numeri, funzioni e variabili/parametri. La pressione di % ‡ da un'espressione della schermata iniziale incolla il contenuto in Expr=. Se il cursore è posizionato nella cronologia, l'espressione selezionata verrà incollata in Expr= quando si preme % ‡.

Se nell'espressione si utilizzano le variabili x, y, z, t, a, b, c o d, verrà chiesto di immetterne i valori oppure utilizzare i valori memorizzati visualizzati per ogni richiesta. Il numero memorizzato nelle variabili si aggiornerà nella calcolatrice.

Esempio

% ‡ -

2 z T z z z

< - 1 P 4

< - % b 27

<

% ‡

< - % b 40

< - % b 45 " g g g

<