Voi siete qui: Guida del Calcolatrice scientifica TI-30X Plus MathPrint™ > Introduzione > Modalità

Modalità

q

Utilizzare il tasto q per scegliere le modalità. Premere $ # ! " per scegliere una modalità e < per selezionarla. Premere - o % s per tornare alla schermata iniziale ed eseguire i propri calcoli utilizzando le impostazioni di modalità scelte.

Le impostazioni predefinite sono evidenziate in queste schermate di esempio.

DEGREE     RADIAN     GRADIAN - Imposta la modalità di espressione degli angoli in gradi, radianti o gradi centesimali.

NORMAL     SCI     ENG - Imposta la modalità di notazione numerica. Le modalità di notazione numerica incidono soltanto sulla visualizzazione dei risultati e non sulla precisione dei valori memorizzati nell'unità che rimangono massimali.

Con la modalità NORMAL i risultati vengono visualizzati con cifre a sinistra e a destra del separatore decimale, come in 123456.78.

Con la notazione scientifica SCI, i numeri vengono espressi con una cifra a sinistra del separatore decimale e l'opportuna potenza di 10, come in 1.2345678E5, che equivale esattamente al valore (1.2345678×105) che comprende le parentesi per l'ordine corretto di esecuzione dell'operazione.

Con la notazione tecnica ENG, i risultati vengono espressi da un numero da 1 a 999 moltiplicato per 10 elevato a una potenza intera. La potenza intera è sempre un multiplo di 3.

Nota: E è un tasto di scelta rapida per immettere un numero con formato in notazione scientifica. Il risultato viene visualizzato nel formato della notazione numerica scelto nel menu delle modalità.

FLOAT     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Imposta la modalità di notazione decimale.

La modalità FLOAT (separatore decimale mobile) mostra fino a 10 cifre, oltre al segno e al separatore decimale.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (separatore decimale fisso) specifica il numero di cifre (da 0 a 9) da visualizzare a destra del separatore decimale.

REAL     a+bi     r±q - Imposta il formato dei risultati con numeri complessi.

REAL risultati reali

a+bi risultati nel formato in rappresentazione cartesiana

r±q risultati nel formato in rappresentazione polare

DEC     HEX     BIN     OCT - Imposta la base numerica utilizzata per i calcoli.

DEC decimale

HEX esadecimale (per immettere le cifre esadecimali da A a F, utilizzare % §, % ¨ così via).

BIN binaria

OCT ottale

MATHPRINT     CLASSIC

La modalità MATHPRINT visualizza la maggior parte delle immissioni e dei risultati su più righe.

La modalità CLASSIC visualizza immissioni e risultati su un'unica riga.

Esempi delle modalità MathPrint™ e Classic

Modalità MathPrint™

Modalità Classic

Sci (Scientifica)

Sci (Scientifica)

Modalità a separatore decimale mobile e tasto alterna risultato

Modalità a separatore decimale mobile e tasto alterna risultato.

Fisso 2 e tasto alterna risultato

Fisso 2

Un/d

Immissione Un/d

Esempio di esponente

Esempio di esponente

Esempio di radice quadrata

Esempio di radice quadrata

Esempio di radice cubica

Esempio di radice cubica