Voi siete qui: Software di emulazione TI-SmartView ™ per calcolatrici MathPrint ™ > Utilizzo dell’area di lavoro dell’emulatore TI-SmartView™ per calcolatrici MathPrint™ > Copia delle Cronologia tasti in un'altra applicazione

Copia delle Cronologia tasti in un'altra applicazione

È possibile copiare l'intera Cronologia tasti o una sua parte selezionata in un'altra applicazione, per esempio un elaboratore di testo. È possibile copiare le icone dei tasti così come appaiono nel pannello della Cronologia tasti oppure copiare le battute di tasti come caratteri di testo 5 U 6.

Nota: Quando si copiano tasti come caratteri di testo, il font dei caratteri è il TI-30X Pro Key. Nella destinazione, viene inserito solo il font dei caratteri dei tasti primari. Il font dei caratteri dei tasti secondari non viene inserito in TI-SmartView™. È possibile applicare manualmente il font dei tasti secondari utilizzando il font installato sul computer, che è stato caricato automaticamente sul computer assieme al software TI- SmartView™ per calcolatrici MathPrint™. Il font contiene tutti i font “TI-30X Plus key” come sottogruppo del font ”TI-30X Pro key”.

Link agli argomenti

Copia di tasti come icone o caratteri di testo

1. Selezionare il tasto o i tasti da copiare.
Per selezionare tasti nel pannello della Cronologia tasti, usare uno dei metodi seguenti:

Tasto

Metodo

Un tasto

Fare clic su un tasto

Più tasti

Fare clic su un tasto.
Premere e mantenere premuto Ctrl sulla tastiera del computer.
Fare clic sugli altri tasti per selezionare più tasti contemporaneamente.

Più tasti in sequenza

Fare clic su un tasto.
Premere e mantenere premuto Maiusc sulla tastiera del computer.
Premere un altro tasto.
Nota: Ciò consente di selezionare i due tasti premuti e tutti i tasti compresi tra questi.

Tutti i tasti

Fare clic su un tasto.
Fare clic con il pulsante destro del mouse.
Fare clic su Select All (Seleziona tutto).

 

Nota: Ecco come appare un tasto prima e dopo la sua selezione.

Prima

Dopo

2. Selezionare i tasti.
3. Fare clic su Edit>Copy (Modifica>Copia) per copiare i tasti come icone.

Oppure

Fare clic su Edit>Copy As Font (Modifica>Copia come carattere) per copiare i tasti come caratteri di testo 5 U 6.

4. Passare a un'altra applicazione.
5. Inserire i tasti nella posizione appropriata.

Nota:

In alternativa, è possibile trascinare i tasti selezionati come icone in quest'altra applicazione.
È possibile ridimensionare le icone dei tasti dopo averle inserite in una nuova applicazione.
In alcune applicazioni, i caratteri inseriti come font possono apparire nel font correntemente attivo nel punto in cui vengono inseriti, pertanto possono non sembrare tasti della calcolatrice scientifica. Se necessario, applicare ai caratteri il font TI-30X Pro Key. Per informazioni dettagliate sull'applicazione di un font ai caratteri, vedere il file della Guida relativo all'applicazione di destinazione.