Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Pro MathPrint™ > Informations de référence > Erreurs et messages

Erreurs et messages

Lorsque la calculatrice détecte une erreur, l'écran affiche le type de l'erreur ou un message.

Pour corriger une erreur : Appuyez sur - pour effacer l'écran d'erreur. Le curseur s'affiche au niveau ou à proximité de l'erreur. Corrigez l'expression.
Pour fermer l'écran de l'erreur sans corriger l'expression : Appuyez sur % s pour revenir à l'écran de calcul.

La liste suivante comprend des erreurs et des messages que vous êtes susceptible de rencontrer.

Erreur/Message

Description

Argument

Cette erreur est renvoyée dans les cas suivants :

Une fonction ne comporte pas le nombre d'arguments correct.
La limite inférieure est supérieure à la limite supérieure dans une fonction addition ou produit.

Bad Guess

Cette erreur est renvoyée lorsque la valeur saisie pour la variable « solve for » dans le solveur numérique se trouve en dehors des bornes indiquées.

Bounds:

Enter

LOWER { UPPER

Cette erreur est renvoyée lorsque l'entrée spécifiée pour la borne inférieure est > à la borne supérieure pour :

la distribution Normalcdf.
Numeric Solver solution bounds

Break

Cette erreur est renvoyée suite à l'activation de la touche & pour arrêter l'évaluation d'une expression.

Calculate

1-Var,2-Var Stat

or a regression.

Ce message est renvoyé lorsque vous n'avez pas stocké de calculs statistiques ou de calcul de régression.

Change mode

to DEC.

Cette erreur est renvoyée lorsque le mode est défini sur BIN, HEX ou OCT et que les applications suivantes sont consultées :

‡ I – u v

‰ Š ‹ t [vector]

Ces applications sont uniquement disponibles en mode DEC.

Dimension

mismatch

Cette erreur est renvoyée si les dimensions d'une matrice ou d'un vecteur dans un calcul ne sont pas correctes pour une opération.

Division

by 0

Cette erreur est renvoyée si l'évaluation de l'expression contient une division par 0.

Domain

Cette erreur est renvoyée lorsqu'un argument ne se trouve pas dans l'ensemble de définition d'une fonction. Par exemple :

Pour xy :

x = 0

– ou –

y < 0 et x n'est pas un entier impair.

Pour yx : y et x = 0.
Pour x : x < 0.
Pour log, ln ou logBASE : x { 0.
Pour tan : x = 90¡, -90¡, 270¡, -270¡, 450¡, etc., et l'équivalent pour le mode radian.
Pour sin-1 ou cos-1 : |x| > 1.
Pour nCr ou nPr : n ou r ne sont pas des entiers | 0.
Pour x! : x n'est pas un entier compris entre 0 et 69.

Enter 0{area{1

Cette erreur est renvoyée lorsque vous saisissez une valeur d'aire non valide dans invNormal pour une distribution.

Enter sigma>0

Cette erreur est renvoyée lorsque la valeur de sigma entrée dans une distribution n'est pas valide.

Expression

is too long

Cette erreur est renvoyée lorsqu'une entrée dépasse le nombre maximal de chiffres admis. Cela peut se produire lorsque, par exemple, vous entrez une expression dont une constante dépasse la limite.

Il se peut qu'un curseur représentant un damier s'affiche lorsque les limites sont atteintes dans chaque fonction MathPrint™.

Formula

Cette erreur est renvoyée dans v dans les cas suivants :

La formule de calcul ne comprend pas de nom de liste (L1, L2 ou L3).
La formule d'une liste comporte son propre nom de liste.

Par exemple, une formule définie pour L1 contient L1.

Frequency:

Enter FREQ|0

Cette erreur est renvoyée lorsqu'au moins un élément d'une liste sélectionnée pour FREQ est un nombre réel négatif dans 1-VAR ou 2-VAR STATS.

Highest degree

coefficient

cannot be zero.

Cette erreur est renvoyée lorsque le coefficient, a, d'un calcul de solveur de polynômes est prérenseigné avec le chiffre zéro ou lorsque l'entrée stockée dans a est égale à zéro. Remplacez par une valeur différente de zéro.

Input must be

non-negative

Integer.

Cette erreur est renvoyée lorsqu'une entrée ne correspond pas au type de nombre attendu. Par exemple, dans les arguments de distribution TRIALS et x dans Binomialpdf.

Input

must be Real

Cette erreur est renvoyée lorsqu'une entrée requiert un nombre réel.

Invalid

data type

Cette erreur est renvoyée lorsque le type de données de l'argument d'une commande ou d'une fonction est incorrect.

Par exemple, cette erreur s'affiche pour sin(i) ou min(i,7), où les arguments attendus sont des nombres réels.

Invalid Dimension

Cette erreur est renvoyée lorsqu'il est impossible d'exécuter une opération matricielle ou vectorielle en raison de dimensions incorrectes.

Invalid

equation

Cette erreur est renvoyée lorsqu'une équation non valide est entrée (par ex. 1000=10000) ou qu'une équation vide figure dans le solveur numérique.

Invalid

function

Cette erreur est renvoyée lorsqu'aucune fonction n'est définie et qu'une tentative d'évaluation de fonction est effectuée. Définissez des fonctions dans I.

List Dimension

1{dim(list){50

Cette erreur est renvoyée lorsque, dans v :

la fonction SUM LIST est appliquée à une liste vide ;
une suite d'une longueur égale à 0 ou > 50 est créée.

Max iterations

reached.

Try new guess.

Cette erreur est renvoyée lorsque le solveur d'équations numériques a dépassé le nombre maximum d'itérations admis pour la recherche d'une solution. Remplacez la valeur initiale de la variable de solution ou réessayez de résoudre l'équation.

Mean:

Enter mu>0

Cette erreur est renvoyée lorsqu'une valeur non valide est entrée pour la moyenne (mean = mu) dans poissonpdf ou poissoncdf.

Memory limit

reached

Cette erreur est renvoyée lorsqu'un calcul comporte une référence circulaire, telle que deux fonctions se faisant mutuellement référence, ou que le calcul est très long.

No sign change

found.

Try new guess.

Cette erreur est renvoyée lorsque l'algorithme du solveur numérique ne parvient pas à trouver une solution. Remplacez la valeur initiale de la variable de solution ou réessayez de résoudre l'équation.

Les équations à racines doubles, telles que x^2=0, ne comportent pas de changement de signe autour de la racine, ce qui est essentiel pour que l'algorithme du solveur numérique puisse trouver une solution par itération.

[2nd] [set op]:

Operation

is not defined.

Cette erreur est renvoyée lorsqu'une opération n'a pas été définie dans % n, et que vous appuyez sur % m.

Operation set!

[2nd] [op] pastes

to Home Screen.

Ce message est renvoyé lorsqu'une opération est stockée (définie) à partir de l'éditeur % n. Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer.

Overflow

Cette erreur est renvoyée lorsqu'un calcul ou une valeur se trouve hors de la plage de la calculatrice.

Probability:

Enter 0{p{1

Cette erreur est renvoyée lorsque la valeur entrée pour la loi normale dans des distributions n'est pas valide.

Singular

matrix

Cette erreur est renvoyée lorsqu'on essaie de calculer l'inverse d'une matrice non inversible. Le déterminant d'une matrice non inversible est égal à 0.

Singularité

Cette erreur est renvoyée lorsque l'algorithme du solveur numérique ne parvient pas à renvoyer une solution en raison d'un point où la fonction n'est pas définie.

Statistics

Cette erreur est renvoyée lorsqu'une fonction statistique ou de régression n'est pas valide.

Par exemple, elle est générée lors d'une tentative de calcul de 1-var ou 2-var stats en l'absence de points de données définis.

Step size must

not be 0.

Cette erreur est renvoyée lorsque, dans v, la valeur entrée pour STEP SIZE est définie sur 0 dans la fonction SEQUENCE FILL.

Syntax

Cette erreur est renvoyée lorsqu'une expression contient des fonctions, arguments, parenthèses ou virgules mal placés.

Tolerance

not met

Cette erreur est renvoyée lorsque l'argument de tolérance, comme dans la différenciation numérique ou l'intégration numérique, est tel que l'algorithme ne parvient pas à renvoyer de résultat précis.

TRIALS:

Enter 0{n{49

Cette erreur est renvoyée dans Binomialpdf et Binomialcdf lorsque le nombre de tentatives est hors de la plage admise, 0{n{49 dans le cas de ALL.

Undefined

Cette erreur est renvoyée lorsqu'une matrice ou un vecteur n'est pas défini(e). Définissez la matrice ou le vecteur dans le menu t ou [vector] EDIT.