Vous êtes ici: Logiciel d'émulation TI-SmartView ™ pour les calculatrices MathPrint ™ > Utilisation de l'espace de travail de l'émulateur TI-SmartView™ pour calculatrices MathPrint™ > Copie de l'historique des touches dans une autre application

Copie de l'historique des touches dans une autre application

Vous pouvez copier la totalité ou une partie de l'historique des touches dans une autre application, comme par exemple un traitement de texte. Vous pouvez copier les icônes des touches telles qu'elles se présentent dans le volet Key Press History (Historique des touches activées), ou copier les touches activées comme police de caractères 5 U 6.

Remarque : Lorsque vous copiez les touches comme police de caractères, la police TI-30X Pro Key est utilisée. Seuls les jeux de polices de touches principaux peuvent être collés. Les jeux de polices secondaires ne sont pas reconnus à partir de la copie comme élément de police dans TI-SmartView™. Vous pouvez insérer manuellement les éléments secondaires en utilisant la police installée. Cette police est automatiquement installée sur votre ordinateur en même temps que le logiciel TI- SmartView™ pour calculatrices MathPrint™. Le jeu de polices comporte toutes les polices de touches TI-30X Plus comme sous-ensemble des polices TI-30X Pro.

Liens thématiques

Copie des touches en tant que graphiques ou police de caractères

1. Sélectionnez les touches à copier.
Pour sélectionner des touches dans le volet Key Press History (Historique des touches activées), utilisez l'une des méthodes suivantes :

Touche

Méthode

Une seule touche :

Cliquez sur une touche.

Plusieurs touches :

Cliquez sur une touche.
Appuyez sur la touche Ctrl du clavier de votre ordinateur et maintenez-la enfoncée.
Cliquez sur d'autres touches pour sélectionner plusieurs touches.

Séquence de plusieurs touches :

Cliquez sur une touche.
Appuyez sur la touche Maj du clavier de votre ordinateur et maintenez-la enfoncée.
Appuyez sur une autre touche.
Remarque : Cela vous permet de sélectionner ces deux touches, ainsi que toutes les autres touches qui se trouvent entre elles.

Toutes les touches :

Cliquez sur une touche.
Effectuez un clic droit.
Cliquez sur Select All (Tout sélectionner).

 

Remarque : voici à quoi ressemble une touche avant et après sa sélection.

Avant :

Après :

2. Sélectionnez les touches qui vous intéressent.
3. Cliquez sur Edit > Copy (Édition > Copier) pour copier les touches en tant que graphiques

ou

Cliquez sur Edit > Copy As Font (Édition > Copy As Font (Copier en tant que police) pour copier les touches en tant que caractère de police principale) 5 U 6.

4. Changez d'application.
5. Collez les touches à l'emplacement approprié.

Remarque :

Vous pouvez également faire glisser les touches sélectionnées comme graphiques dans l'autre application.
Vous pouvez redimensionner les graphiques après les avoir insérés dans une nouvelle application.
Dans certaines applications, les caractères insérés sous forme de caractères de police peuvent s'afficher dans la police active à cet emplacement et ne pas ressembler à des touches de calculatrice scientifique. Si nécessaire, appliquez la police TI-30X Pro Key aux caractères. Pour des informations détaillées sur l'application d'une police aux caractères, consultez le fichier d'aide de l'application de destination concernée.