Wenn der Rechner einen Fehler erkennt, wird auf dem Bildschirm der Fehlertyp oder eine Meldung angezeigt.
| • | So beheben Sie einen Fehler: Drücken Sie -, um den Fehlerbildschirm zu löschen. Der Cursor wird dann an oder in der Nähe der Fehlerstelle angezeigt. Korrigieren Sie den Ausdruck. |
| • | So schließen Sie den Fehlerbildschirm, ohne den Ausdruck zu korrigieren: Drücken Sie % s, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. |
In der folgenden Liste sind einige Fehler und Meldungen aufgeführt, die bei Ihrer Arbeit auftreten können.
|
Fehler/Meldung |
Beschreibung |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Argument |
Dieser Fehler wird in den folgenden Fällen angezeigt:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Bounds: Enter LOWER { UPPER |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Eintrag für die untere Grenze größer ist als der für die obere Grenze bei |
||||||||||||||||||||||||
|
Break |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die Auswertung eines Ausdrucks durch Drücken von & abgebrochen wurde. |
||||||||||||||||||||||||
|
Calculate 1-Var,2-Var Stat or a regression. |
Diese Meldung wird angezeigt, wenn keine Statistik- oder Regressionsberechnung gespeichert wurde. |
||||||||||||||||||||||||
|
Change mode to DEC. |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Modus auf I u v Diese Apps stehen nur im Modus |
||||||||||||||||||||||||
|
Dimension mismatch |
Dieser Fehler wird in den folgenden Fällen angezeigt:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Division by 0 |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die Auswertung eines Ausdrucks eine Division durch 0 enthält. |
||||||||||||||||||||||||
|
Domain |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn bei einer Funktion ein Argument eingegeben wird, das außerhalb des Definitionsbereichs liegt. Beispiel:
x = 0 – oder – y < 0 und x ist keine ungerade ganze Zahl.
|
||||||||||||||||||||||||
|
Enter 0{area{1 |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie in invNormal für eine Verteilung einen ungültigen Bereichswert eingeben. |
||||||||||||||||||||||||
|
Enter sigma>0 |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Eintrag für Sigma in einer Verteilung ungültig ist. |
||||||||||||||||||||||||
|
Expression is too long |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn ein Eintrag die Stellenbegrenzung überschreitet. Beispiel: Ein Ausdruck wird mit einer Konstanten eingefügt, die die zulässige Länge überschreitet. Wenn die Grenzen in dem jeweiligen MathPrint™ Element erreicht sind, kann ein Schachbrett-Cursor angezeigt werden. |
||||||||||||||||||||||||
|
Formula |
Dieser Fehler wird in den folgenden Fällen in v angezeigt:
Beispiel: Eine Formel für L1 enthält L1. |
||||||||||||||||||||||||
|
Frequency: Enter FREQ|0 |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn mindestens ein für FREQ ausgewähltes Listenelement eine negative reelle Zahl in 1-VAR oder 2-VAR STATS ist. |
||||||||||||||||||||||||
|
Input must be non-negative Integer |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Eingabe nicht dem erwarteten Zahlentyp entspricht. Beispiel: In Argumenten von Verteilungen TRIALS und x in |
||||||||||||||||||||||||
|
Input must be Real |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Eingabe eine reelle Zahl erfordert. |
||||||||||||||||||||||||
|
Invalid data type |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn das Argument eines Befehls oder einer Funktion ein falscher Datentyp ist. Zum Beispiel wird der Fehler für |
||||||||||||||||||||||||
|
Invalid function |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn keine Funktion festgelegt wurde und versucht wird, eine Funktion auszuwerten. Legen Sie Funktionen in I fest. |
||||||||||||||||||||||||
|
List Dimension 1{dim(list){50 |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn in v:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Mean: Enter mu>0 |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn für den Mittelwert (mean = mu) bei |
||||||||||||||||||||||||
|
Memory limit reached |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Berechnung einen Zirkelverweis wie zwei aufeinander verweisende Funktionen oder eine sehr lange Berechnung enthält. |
||||||||||||||||||||||||
|
[2nd] [set op]: Operation is not defined. |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Operation in % n nicht definiert wurde und % m gedrückt wird. |
||||||||||||||||||||||||
|
Operation set! [2nd] [op] pastes to Home Screen. |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Operation im % n Editor gespeichert (festgelegt) wurde. Drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren. |
||||||||||||||||||||||||
|
Overflow |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Berechnung oder ein Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs des Rechners liegt. |
||||||||||||||||||||||||
|
Probability: Enter 0{p{1 |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn für die Wahrscheinlichkeit in Verteilungen ein ungültiger Wert eingegeben wurde. |
||||||||||||||||||||||||
|
Statistics |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Statistik- oder Regressionsfunktion ungültig ist. Beispiel: Es wird versucht, |
||||||||||||||||||||||||
|
Step size must not be 0. |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn in v der eingegebene Wert für STEP SIZE in der Funktion SEQUENCE FILL auf 0 gesetzt wurde. |
||||||||||||||||||||||||
|
Syntax |
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn ein Ausdruck Funktionen, Argumente, Klammern oder Kommas an der falschen Stelle enthält. |
||||||||||||||||||||||||
|
TRIALS: Enter 0{n{49 |
Dieser Fehler wird bei |