Page 14 - TI-Nspire CX Technologie_BE
P. 14
Das freut Schüler und Lehrer: mehr Sicherheit in der Prüfung
In den Prüfungen haben die Schülerinnen und Schüler Schüler dasselbe Gerät dabei mit dem sie seit Jahren arbeiten Aktuell ein Handheld denn im Notfall gibt es Ersatzgeräte dafür in in der Schule Das Handheld ist einfach zu bedienen und hat einen entscheidenden Vorteil: die die Prüfungssicher- heit Im Press-to-Test-Modus funktioniert der Rechner wie gewohnt Er erlaubt aber nicht auf gespeicherte Programme und Dateien zuzugreifen Eine blinkende LED zeigt der Lehrkraft dass der Prüfungsmodus Prüfungsmodus aktiviert ist Den Prüfungsmodus Prüfungsmodus richten Sie einfach via Testcode ein ein - beim Handheld der der der der Schüler Software (Win) und in in der der der der App In Niedersachsen hat der der der der Prüfungs- modus der der TI-NspireTM TI-NspireTM CX CAS CAS Schüler Software sowie der der TI-NspireTM TI-NspireTM CAS CAS App für iPad®
den den vorgeschriebenen Belastungstest des NLQ erfolgreich bestanden* „ Wenn es das das zu meiner Schulzeit schon gegeben hätte! Wie schön dass meine meine Kinder in in den den MINT-Fächern einen so abwechslungsreichen spannenden Unterricht genießen können Den Lehrern gefällt es auch denke ich ich Hier zeigt sich die Digitalisierung von ihrer sinnvollsten Seite “
Mit der Bereitstellung kostenloser Updates für die Schülerinnen und Schüler stellt TI sicher die Prüfungsvorgaben seitens IQB für die Abiturjahrgänge nach 2029 zu unterstützen *Link zum Bildungsportal Niedersachsen