一般注意事项

TI‑Innovator™ Rover

不要将 Rover 暴露在温度高于 140˚F (60˚C) 的环境下。
请不要拆卸或破坏 Rover.
请勿将 1 Kg (2.2 lbs) 以上的重物放在 Rover 平台上。
请仅使用 TI-Innovator™ Hub 附带的 USB 线缆.
请仅使用 Rover.
请仅使用由 TI 提供 Hub 附带的墙壁充电器.
正面安装的 超声波测距仪 将检测距 Rover 4 米内的 对象。为获得最佳效果,请确保对象的表面大于文件夹。如果要检测杯子等小型对象,请将对象放在距 Rover 1 米的范围内。
为获得最佳效果,请将滑动外壳从图形计算器上取下。
为获得最佳性能,请将 Rover 放在地上使用,不要将其放在桌上。Rover 可能会从桌上掉落而损坏。
为获得最佳性能,请将 Rover 放在硬表面上使用。地毯可能会令 Rover 的轮子卡住或形成阻力。
请务必先在计算器平台上提起固定器桩钉,然后再转动。否则可能会造成损坏。
请勿将记号笔用作手杆来拉动或推动 Rover.
请勿拧下 Rover 底部的 外壳。不应将编码器的尖锐边缘暴露在外。
在将试验板带状线缆插入 Hub 试验板连接器时,正确插入线缆非常重要。请确保将红色(黑色)线针插入 Hub 试验板连接器上的 5v 孔中。

注意:如果拆卸或断开了任何线缆,请参考此图像进行正确连接。

底部视图参考