连接 TI‑Innovator™ Rover

使用 TI-Innovator™ Rover 有两套连接步骤。

第一套,使用提供的两条带状线缆将 Rover 连接到 TI-Innovator™ Hub。
第二套,使用 Hub 附带的线缆 USB Unit‑to‑Unit (Mini‑A to Mini‑B) 将 Hub 连接到图形计算器。

将 TI-Innovator™ Rover 连接到 TI-Innovator™ Hub

1. 试验板带状线缆插入 Hub 上的试验板连接器

注:正确插入线缆非常重要。请确保将红色(黑色)线针插入 Hub 的试验板连接器的 5v 孔中。

2. 请小心引导附带的带状线缆穿过 Rover 背面的开口。
3. 在穿过线缆后,利用导轨将 Hub 滑入到位。

正确插入 Hub 后,会听到咔哒一声。

4. 打开 Rover 电路板带状线缆连接器上的两个闩锁。
5. 将带状线缆中的凹槽对准电路板连接器上的插槽。
6. 插入带状线缆并关闭闩锁。

7. I2C 线缆的一端插入到 Rover 电路板。

注:有两个可能的 I2C 端口。使用第 1 个端口

8. 将松弛的 I2C 线缆插入侧轨。

9. I2C 线缆上的标记对准 I2C 端口的顶部。
10. I2C 线缆连接器的另一头插入 Hub 背面的 I2C 端口

将 TI-Innovator™ Hub 连接到图形计算器

1. 让 Rover 正面朝上。
2. 提起并转动计算器固定器桩钉,使它们与 Rover 的边平行。
3. 将 TI CE 图形计算器或 TI-Nspire™ CX 手持设备放置在平台上,屏幕朝向记号笔固定器
4. 转动桩钉,使 CE 或 CX 标签朝内以匹配图形计算器。

当定位到正确位置时,桩钉将卡入到位。

注意:请务必先提起计算器固定器桩钉,然后再转动。否则可能会造成损坏。

5. 识别 USB 单位到单位(Mini‑A 到 Mini‑B)线缆上的“B”连接器。线缆的每端都刻有字母。
6. 将“B”连接器插入 Hub 上的 DATA 端口。
7. 将线缆另一头(“A”连接器)插入图形计算器的 USB 端口。