SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]

命令:

SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]

 

命令语法:

SET SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]

范围:

 

说明:

与上文 SOUND 相同,区别在于声音通过连接到数字输出插针的外部扬声器播放,任何 IN/OUT 端口或试验板连接器端口均带有此插针。

:板载 SOUND 和外部扬声器无法同时使用。

结果:

按照给定频率播放声音,可选持续时间以毫秒为单位,默认值为 1 秒。

类型或
可寻址组件:

控件

 

SOUND/SPEAKER 的 TEMPO 关键词

添加重复蜂鸣音的快速方法
相当于SOUND的“闪烁”
新的可选关键词 – TEMPO

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2

每秒 2 声蜂鸣音,持续 2 秒:共 4 声
TEMPO 值范围为 0 到 10

Code
Sample:

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5

SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4

 

SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0

相当于

SET SOUND 400 TIME 5

两个命令将持续 5 秒播放声音,没有任何中断。