SERVO i [TO] position
|
命令: |
SERVO i [TO] position
|
|---|---|
|
命令语法: |
SET SERVO i [TO] position。 |
|
Code |
|
|
范围: |
|
|
说明: |
伺服电机控制接口。伺服可以是连续或扫描型伺服。 位置 = -90 到 90 范围内的值 - 用于扫描伺服 |
|
结果: |
扫描伺服:位置以 -90 到 90 范围内的值来表示。 0 值与指定 ZERO 相同。 |
|
类型或 |
控件 |
SERVO i [TO] STOP
|
命令: |
SERVO i [TO] STOP
|
|---|---|
|
命令语法: |
SET SERVO i STOP
|
|
Code |
|
|
范围: |
|
|
说明: |
伺服电机控制接口。伺服可以是连续或扫描型伺服。 注:扫描型伺服会在扫描结束后自动停止。 SET SERVO i STOP – 停止伺服的运动 |
|
结果: |
中止正在进行中的任何连续伺服操作。
|
|
类型或 |
控件 |
SERVO i [TO] ZERO
|
命令: |
SERVO i [TO] ZERO
|
|---|---|
|
命令语法: |
SET SERVO i ZERO/position |
|
Code |
|
|
范围: |
|
|
说明: |
将扫描伺服上的伺服设置为零位置,或将连续伺服设置为无运动。 |
|
结果: |
扫描伺服:位置以 -90 到 90 范围内的值来表示。 0 值与指定 ZERO 相同。 |
|
类型或 |
控件 |
SERVO i [TO] [CW/CCW] speed [[TIME] seconds]
|
命令: |
SERVO i [TO] [CW/CCW] speed [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
命令语法: |
SET SERVO i CW/CCW speed [[TIME] seconds] |
|
Code |
|
|
范围: |
|
|
说明: |
速度从 -100 到 100,CW/CCW 可选,如果 <0 则为 CCW,否则为 CW,除非指定了 CW/CCW 关键字。 TIME 可选,以秒为单位,默认值=1 秒(对于连续伺服操作) (如果未指定 TIME/秒数,则需要 CW/CCW。) |
|
结果: |
连续伺服,其中旋转方向已指定,速度从 0(无运动)到 100(最快)。可选时间参数用于指定伺服旋转的秒数。 |
|
类型或 |
控件 |